Produzione di 6,7 milioni di tonnellate di acciaio all'anno nel rispetto della sostenibilità
ArcelorMittal riduce le emissioni di polvere con EcoStruxure™ Plant per proteggere i dipendenti e l'ambiente.

EcoStruxure Plant & Machine
Scopri in che modo l'IIoT può contribuire a rendere la produzione più sicura, più affidabile, connessa, efficiente e sostenibile.

Maggiore sicurezza dei dipendenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Maggior affidabilità, flessibilità ed efficienza dei processi
6,7 milioni di tonnellate di acciaio all'anno
Implementando l'architettura EcoStruxure™ Plant, che include il controller Modicon M580 con connessione Ethernet, l'impianto di ArcelorMittal di Dunkirk ha ridotto i livelli di polvere in sede e all'interno della regione.
Scopri come la tua azienda può conseguire il successo con Ecostruxure: Innovazione a tutti i livelli.
- L'acciaieria deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, il che comporta un carico enorme per l'impianto e un aumento dei livelli di polvere in loco. Qualsiasi arresto potrebbe provocare un effetto a catena. Se il flusso si spezza, i forni cominciano immediatamente a raffreddarsi e il ripristino della corretta temperatura di fusione potrebbe impiegare anche 1-2 giorni.
- Rispetto delle normative europee volte a ridurre la quantità di polveri nell'atmosfera all'interno del sito, nonché le emissioni nella regione di Dunkerque.

Testimonianze dei clienti
Philippe Loridan, tecnico di manutenzione, ArcelorMittal Dunkerque"Penso che i nostri progetti futuri si baseranno anche su Modicon M580".

In questo modo dati e persone possono lavorare insieme per generare livelli di valore inimmaginabili per la fabbrica del futuro.
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.