I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Una crisi energetica generazionale

Il conflitto europeo ha causato una crisi energetica di una portata mai vista in quasi 50 anni, con gravi ripercussioni su governi, imprese e famiglie. Dato che i costi energetici potrebbero raddoppiare e che gli esperti prevedono una crisi pluriennale, è necessario un intervento immediato. Per colmare il divario in termini di efficienza, è necessario ridurre rapidamente i consumi, i picchi di domanda e i costi.

Quali passi dovresti fare? Utilizzando strategie e tecnologie collaudate, raccomandiamo tre misure di emergenza per prepararsi a questo inverno, posizionando al tempo stesso le vostre strutture per una maggiore efficienza in futuro.

La crisi energetica in cifre

Il 60%

Riduzione delle forniture di gas naturale dalla Russia.1

10x

L'aumento dei prezzi del gas naturale al di sopra della media dell'ultimo decennio.2

50%

Aumento dei prezzi dell'elettricità su base annua a causa della carenza di gas naturale.3

80%

Il gas in riserva indica una necessaria riduzione del consumo.4

In che modo la crisi energetica si ripercuoterà su di te?

Quest'anno e oltre

Mentre questo inverno sarà impegnativo, gli esperti prevedono che la crisi energetica continuerà a lungo fino al 2023 e oltre. L'elevata e crescente domanda di energia associata a un'offerta limitata ha indotto alcuni esperti a concludere che questa crisi potrebbe colpire gli utenti residenziali e commerciali per diversi anni.5

Contatta il reparto vendite

Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.
Contattate il reparto vendite

Cosa potete fare per combattere la crisi energetica?

Misura e monitoraggio

Se non si dispone di un sistema di gestione dell'energia (EMS), non si dispone dei dati critici e dettagliati necessari per gestire il risparmio energetico. 

Ecco cosa fare dopo:

  • Valutare le strutture per determinare le esigenze
  • Installazione di un sistema di misurazione dell'energia
  • Collegare il monitoraggio e il controllo dell'energia

Cosa abbiamo fatto?

Università di Nottingham

Una delle più grandi università del Regno Unito utilizza EcoStruxure™ Building Operation per le soluzioni di conservazione dell'energia, per migliorare l'operatività dei campus e garantire un ambiente di apprendimento più confortevole.

Utilizzando il nostro approccio, l'università, attraverso le misurazioni e il monitoraggio, ha ottenuto un risparmio di circa il 15% sui costi energetici e di esercizio, circa il 30% sull'ottimizzazione degli impianti HVAC tramite l'automazione e il controllo e un altro circa il 15% grazie a un miglioramento dei processi decisionali e dell'efficienza operativa.

Esplora la nostra guida elettronica sulla crisi energetica

Scopri come controllare meglio i consumi energetici della tua azienda con il nostro approccio in tre fasi collaudato per ridurre l'uso dell'energia e affrontare gli sprechi, rendendo le tue operazioni più intelligenti ed efficienti.
Scarica la nostra guida elettronica Si apre in una nuova finestra

Serie di webinar sul Green Deal UE

La nostra serie di webinar approfondisce le microgriglie, sfruttando i fondi per il recupero del Green Deal e spiegando come diventare conformi agli standard di sostenibilità per la ristrutturazione degli edifici.

Costruirlo per azzerare le emissioni di carbonio: una roadmap per la decarbonizzazione

Questo documento illustra la nostra strategia olistica e replicabile per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione a livello aziendale.

Serie di blog sulla crisi energetica

La nostra serie di blog esplora la crescente crisi energetica con raccomandazioni per le misure di emergenza per aiutarti a resistere.

Ristrutturazione degli edifici per la sostenibilità

Poiché si prevede che oltre il 50% di tutti gli edifici esistenti sarà ancora in uso entro il 2050, l'ammodernamento sostenibile degli edifici attuali è un must per un futuro a emissioni zero.

Scopri i nostri prodotti, software e servizi​

Testo alternativo di default

EcoStruxure Building Operation

 

Ecostruxure™ Energy Hub

 

PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors

 

EcoStruxure™ Building Advisor

 

Power Monitoring Expert

 

EcoStruxure™ Asset Advisor

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.

Cosa sta causando la crisi energetica in Europa?

Il conflitto in Europa sta causando una crisi energetica. Si ripercuote su governi, aziende e famiglie. La contrazione della fornitura di gas naturale e, di conseguenza, i picchi dei prezzi del gas e dell'energia stanno causando un'inflazione che gli utenti residenziali e commerciali non hanno sperimentato per decenni. Le interruzioni e le carenze energetiche possono devastare le imprese europee causando interruzioni temporanee, licenziamenti e riduzione delle ore di lavoro.

Quanto durerà la crisi energetica?

La crisi energetica in Europa è iniziata nell'inverno del 2022. Gli esperti prevedono che durerà a lungo fino al 2023 e oltre. Con la crescente domanda di energia e le limitate forniture, ci troviamo di fronte a una sfida pluriennale. Per risolvere la crisi energetica, dobbiamo colmare il divario di efficienza e ridurre i consumi, i picchi di domanda e i costi energetici.

Come posso combattere la crisi energetica?

Per superare la crisi energetica, raccomandiamo di introdurre il nostro approccio collaudato in tre fasi: installazione di un sistema di gestione dell'energia (EMS), aggiunta o aggiornamento di un sistema di gestione degli edifici (BMS) esistente e ottimizzazione delle operazioni con soluzioni digitali integrate che forniscono strumenti analitici e di reporting degli edifici. Queste fasi contribuiranno a ridurre i consumi e i costi energetici, rendendo le operazioni più efficienti e sostenibili.