La Guida alla progettazione di applicazioni digitali Ecostruxure Power, disponibile in formato online e cartaceo, è una risorsa indispensabile per la progettazione di sistemi di distribuzione digitale dell’energia in edifici di grandi dimensioni e critici. Questo riferimento completo fornisce informazioni dettagliate sui risultati, descrizioni degli impianti e architetture elettriche e digitali di ogni applicazione Ecostruxure Power.
Esplora la Guida alla progettazione di applicazioni digitali Ecostruxure Power
Il miglioramento della sicurezza elettrica è fondamentale per qualsiasi struttura. La nostra guida illustra i metodi di rilevamento precoce per prevenire incendi e ridurre i danni alle apparecchiature. Oltre alle strategie per gli avvisi in tempo reale e all’analisi degli incidenti per la protezione dai pericoli, illustra, anche, come strumenti virtuali avanzati riescano a contribuire a semplificare le operazioni, ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza.
Monitoraggio termico continuo
Rileva le anomalie dei collegamenti elettrici e ricevi avvisi per prevenire gli incendi.
Scopri di più
Protezione dagli archi elettrici
Rileva e analizza rapidamente gli eventi di archi elettrici per ridurre i danni alle apparecchiature e i rischi di lesioni.
Scopri di più
Monitoraggio dell’isolamento
Monitora l’integrità dell’isolamento per garantire la disponibilità dell’alimentazione e la conformità agli standard di settore.
Scopri di più
Realtà estesa
Semplifica la manutenzione con diagrammi virtuali e la collaborazione remota di esperti tramite la realtà estesa.
Scopri di più
Accedi alla versione di stampa
Scarica la versione cartacea completa della nostra Guida ai progetti Ecostruxure Power per renderla facilmente accessibile durante il prossimo progetto.
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
1. Che cos’è la Guida alla progettazione di applicazioni digitali Ecostruxure Power?
La Guida alla progettazione delle applicazioni digitali Power Ecostruxure si concentra su un’ampia gamma di argomenti correlati ai sistemi di distribuzione dell’energia digitale e costituisce una fonte di conoscenze preziosa per consulenti ed esperti di ingegneria. Questo riferimento completo fornisce informazioni dettagliate sui risultati, descrizioni degli impianti e architetture elettriche e digitali di ogni applicazione Ecostruxure Power. Gode del pieno supporto di una piattaforma digitale con comunicazioni tecniche, che consente un facile accesso ai contenuti precedentemente disponibili solo in formato cartaceo.
2. In che modo questa guida può contribuire a realizzare un sistema di distribuzione dell’energia elettrica più efficiente?
La progettazione e l’implementazione adeguate di un sistema di gestione della distribuzione per la rete elettrica è fondamentale per edifici e industrie più grandi in quanto riduce gli sprechi e i costi energetici. Consulenti, progettisti ed esperti possono avvalersi di questa guida alla progettazione della distribuzione digitale dell’energia per saperne di più sui metodi per identificare le inefficienze del sistema e ottimizzarla per ottenere prestazioni migliori. Tutto ciò, a sua volta, può contribuire a ridurre il rischio di interruzioni dell'alimentazione e i tempi di inattività. L’utilizzo delle best practice della guida per i sistemi di distribuzione digitale dell’energia può aiutare le aziende a ottimizzare i propri settori. Un monitoraggio e una gestione migliori delle applicazioni digitali di alimentazione rappresentano inoltre una sfida fondamentale per i sistemi più complessi, in cui la manutenzione predittiva e le funzionalità di rilevamento del guasto diventano ancora più importanti per mantenere il tempo di attività al massimo livello possibile ed evitare carenze di alimentazione e altre minacce che possano danneggiare le apparecchiature.