Capgemini produce un impatto sostenibile riducendo il consumo di energia

L'esperienza di Capgemini - Dati principali

Capgemini, uno dei principali partner strategici per le aziende a livello globale, si è impegnata a monitorare e ridurre l'uso dell'energia in 23 campus in India. Ha implementato l’Energy Command Center abilitato da EcoStruxure, integrando più applicazioni per un controllo a punto singolo. Con EcoStruxure Building Operations, IT Advisor, Power Advisor e Microgrid Advisor per prodotti connessi come l'interruttore MTZ MasterPact, l'UPS Galaxy, l'EcoStruxure Transformer Expert, gli analizzatori avanzati della qualità dell'energia e un piano di assistenza EcoCare Membership, sono stati in grado di eseguire lo scambio di dati e il processo decisionale in tempo reale.

Secure Power Services

Massima tranquillità con l'iscrizione a EcoCare

Monitoraggio e analisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle apparecchiature, accesso esclusivo ai nostri esperti e tempi di risposta più rapidi per il supporto in caso di emergenza.