DataHub a Bienne: esperienza dei clienti - Dati principali
PUE inferiore a 1,25, un vero e proprio record di efficienza energetica per la Svizzera
Efficienza operativa superiore al 98%
Totale trasparenza dei dati relativi a prestazioni e consumi
DataHub a Bienne
Eccezionale efficienza energeticaOsserva come questo data center di colocation svizzero ha ottenuto una notevole efficienza energetica rispettando al contempo i requisiti di capacità e qualità nell'era dell'IoT.
Scopri EcoStruxure
Scopri la via del successo con EcoStruxure™: Innovation at Every Level.
La sfida
L'Internet of Things collegherà più di 50 miliardi di nuovi dispositivi nei prossimi 5 anni. La domanda di capacità dei data center è più forte che mai, e questo trend va di pari passo con la diffusione dei servizi cloud. In Svizzera i requisiti di qualità per i data center sono particolarmente elevati a causa dei prezzi stratosferici dei terreni e dei rigorosissimi standard in materia di ambiente e sicurezza.
Con il suo nuovo data center di Bienne, DataHub ha voluto non solo garantire i massimi livelli di sicurezza dei dati ai propri clienti di colocation, ma anche creare un centro estremamente sostenibile ed efficiente. Le priorità fondamentali di DataHub erano:
• Disponibilità e sicurezza per soddisfare i massimi standard di qualità
• Efficienza energetica, dato che i costi dell'elettricità rappresentano circa la metà dei costi operativi di un data center
• Scalabilità semplificata e densità di potenza a fronte dei prezzi elevati dei terreni in Svizzera
•Trasparenza tramite informazioni in tempo reale sulle attività

La soluzione
Efficienza energetica eccezionale con EcoStruxure
Controllo perimetrale: software EcoStruxure IT: StruxureWare™ Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation
Prodotti correlati: Gruppo di continuità (UPS) Galaxy VX, raffreddamento InRow, rack NetShelter SX, busbar Canalis, quadri Okken, interruttore Masterpact, PDU munita di amperometro per rack, commutatore ridondante (ATS), gestione allarmi Netbotz.
• Schneider Electric ha fornito una soluzione completa permettendo al cliente di interfacciare con un'unica azienda, un aspetto importante per riuscire a rispettare le tempistiche di implementazione e ridurre al minimo i rischi.
• Quello di DataHub a Bienne è stato il primo progetto svizzero e tra i primi in Europa per cui è stato utilizzato il nuovo sistema UPS Galaxy VX con batterie agli ioni di litio di Schneider Electric, una tecnologia che ottimizza l'efficienza operativa dei data center grazie alle modalità di funzionamento flessibili e a un'efficacia superiore al 98%.
• Il software DCIM (Data Center Infrastructure Management) (software EcoStruxure IT) assicura la massima trasparenza e fornisce informazioni in tempo reale.

I risultati
Il progetto DataHub a Bienne è il risultato di una stretta collaborazione e dimostra come la nostra soluzione modulare completa e standardizzata sia perfettamente in linea con le esigenze dell'era dell'IoT.
• L'innovativo design tecnico consente di ottenere i massimi livelli di qualità (Tier III e in parte Tier IV), una disponibilità del 99,99%, efficienza energetica e scalabilità semplificata.
• L'elevata efficienza energetica deriva da un raffreddamento preciso, dal nuovo gruppo di continuità Galaxy VX con batterie agli ioni di litio e dalla gestione sistematica dei consumi energetici garantita dal software EcoStruxure IT. Grazie a EcoStruxure il data center raggiunge valori di PUE (Power Usage Efficiency) inferiori a 1,25, un vero e proprio record di efficienza energetica per la Svizzera.
• Efficienza operativa ottimizzata grazie alle modalità di funzionamento flessibili e a un'efficacia superiore al 98%.
• L'elevatissima densità di potenza (fino a 15 - 20 kW per rack) consente di risparmiare moltissimo spazio, un fattore particolarmente importante considerando i prezzi elevati dei terreni in Svizzera. Grazie alla struttura modulare è possibile espandere facilmente il data center mentre il sistema è in funzione. EcoStruxure IT assicura a ogni cliente la totale trasparenza dei dati relativi a prestazioni e consumi, permettendo anche di accedere al sistema da remoto.
Adrian Roth, CEO, Gruppo DataHub
Testimonianze dei clienti
"La regione di Bienne è nota per le sue tecnologie di precisione e noi abbiamo adottato lo stesso approccio per il nostro nuovo data center. Con il DataHub di Bienne puntiamo a soddisfare le massime esigenze dei nostri clienti a un costo relativamente basso."
Approfondimenti
Scoprite le storie di altri clienti
Non fermatevi qui. Scoprite tutte le altre esperienze positive dei nostri clienti.
Ulteriori informazioniScoprite EcoStruxure
Scoprite gli innumerevoli vantaggi per la vostra attività.
Scoprite di piùSummit sull’innovazione
Scoprite i punti salienti dei recenti summit sull’innovazione e informatevi sul prossimo evento.
Ulteriori dettagli