Efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica in Italia
Miglioramento della rete nazionale italiana e risparmio energetico sufficiente per alimentare 50.000 famiglie italiane per un anno con EcoStruxure™ ADMS.
Risparmio energetico stimato di circa 144 GWh/anno
Riduzione delle emissioni di CO₂ di 75.000 tonnellate di CO₂/anno
Costi sociali e operativi inferiori
Un futuro luminoso ed efficiente
Sfruttando varie fonti di energie rinnovabili, Enel ha aggiornato il sistema di gestione della rete elettrica per adempiere al fabbisogno futuro, migliorando l'affidabilità e la qualità del servizio.
Le energie rinnovabili sono fondamentali per un futuro sostenibile.
L’efficienza nella distribuzione dell'energia è più difficile che mai.
In che modo l'Enel, la principale società elettrica italiana, adatta la sua rete sfruttando tutti i vantaggi delle energie verdi per azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050?
Una smart grid in grado di sfruttare al meglio tutti i dati raccolti su tutti i sistemi per adattare in modo flessibile e bilanciare dinamicamente l'offerta e la domanda.
Il nostro EcoStruxure ADMS fornisce a Enel un modello matematico visuale della rete di distribuzione, che include modelli dettagliati per la gestione della tensione, la generazione distribuita, il controllo della frequenza, la risposta alla domanda e i dati di gestione della smart grid.
EcoStruxure ADMS è una soluzione in tempo reale che fornisce funzionalità complete per la pianificazione, il funzionamento, la simulazione e l'analisi del sistema di distribuzione delle società elettriche.
La nostra soluzione aiuta le società elettriche complesse come Enel a ridurre le interruzioni e le perdite di energia. Consente all'Enel di combinare tutti i dati di sistema in un sistema centralizzato intelligente, analizzarli e consigliare le migliori linee di condotta.
Ottimizzazione delle reti esistenti, senza ulteriori investimenti.
Attualmente, oltre il 40% dell'energia in Italia è rinnovabile.
Con EcoStruxure ADMS, il risparmio energetico stimato è di circa 144 GWh/anno.
Le emissioni di CO₂ sono state ridotte di 75.000 tonnellate di CO₂/anno.
Le energie verdi possono essere implementate a un costo sociale e operativo molto inferiore.
Ottimizza i vantaggi delle energie rinnovabili con EcoStruxure ADMS
L'energia solare è abbondante. Scopri in che modo le nostre soluzioni, combinate con le previsioni meteorologiche, possono ottimizzare i vantaggi della generazione distribuita.
"È possibile integrare le risorse rinnovabili e tutti i benefici delle energie verdi incrementando al tempo stesso la qualità del servizio e dell'energia."