I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

La panetteria connessa

Case study di Maison Manival
Una panetteria artigianale francese dimostra che la tecnologia connessa di Schneider Electric è estremamente utile anche per le attività tradizionali.

Ottimizza la distribuzione elettrica nello stabilimento

Scopri come la digitalizzazione dell'infrastruttura di distribuzione elettrica può rivelare nuove opportunità per migliorare sicurezza, affidabilità ed efficienza.
Scarica il white paper Si apre in una nuova finestra

Scopri EcoStruxure

Scopri la via del successo con EcoStruxure™: Innovazione a ogni livello.
Approfondisci

La sfida

• Nelle moderne panetterie, i forni e i frigoriferi sono essenziali, per cui ogni singolo guasto elettrico rappresenta un problema.

• Le panetterie artigianali più importanti sono le uniche ad adottare strumenti innovativi per la gestione quotidiana dell'attività.

• Armonizzare la tradizione con l'avanguardia tecnologica non è semplice, ma anche questo settore ha bisogno di progredire

Testo alternativo di default

La soluzione

Connettività e affidabilità con EcoStruxure
   Controllo dei confini: BMS, Acti 9 Smartlink ELEC
   Prodotti correlati: Smart Panel

• Maison Manival, una panetteria nel cuore delle Alpi Francesi, ha implementato una soluzione Acti 9 Smartlink ELEC di Schneider Electric per il monitoraggio ininterrotto di tutte le apparecchiature elettriche, dai forni ai congelatori nelle cucine, fino alle insegne.

• Acti 9 Smartlink ELEC è una piattaforma basata sul cloud con accesso remoto sicuro. In sede o fuori sede, il personale può controllare lo stato della apparecchiature utilizzando un'app per smartphone e tablet.

• Acti 9 Smartlink ELEC è una piattaforma basata sul cloud con accesso remoto sicuro. In sede o fuori sede, il personale può controllare lo stato della apparecchiature utilizzando un'app per smartphone e tablet.

• In caso di allarme o guasto di un'apparecchiatura, durante o dopo l'orario di lavoro, Acti 9 Smartlink ELEC informa istantaneamente il responsabile di Maison Manival tramite l'app. In tal modo, il responsabile può chiedere assistenza immediatamente o risolvere il problema da remoto.

• Acti 9 Smartlink ELEC, inoltre, controlla il funzionamento delle apparecchiature fornendo un riepilogo istantaneo, per cui il personale può controllare se le apparecchiature funzionano con la massima efficienza.

La soluzione

Connettività e affidabilità con EcoStruxure
   Edge Control: EcoStruxure Facility Expert SB
   Prodotti correlati: Smart Panel – SmartLink EL e PowerTag

• Maison Manival, una panetteria nel cuore delle Alpi francesi, ha implementato EcoStruxure Facility Expert – Small Business di Schneider Electric per ottenere un monitoraggio costante di tutte le apparecchiature elettriche dell'attività, dai forni ai freezer nelle cucine, fino all'illuminazione delle insegne.

• EcoStruxure Facility Expert – Small Business è una piattaforma cloud con accesso remoto sicuro. In sede o fuori sede, il personale può controllare lo stato della apparecchiature utilizzando un'app per smartphone e tablet.

• In caso di allarme o guasto di un'apparecchiatura, durante o dopo l'orario di lavoro, EcoStruxure Facility Expert – Small Business avvisa istantaneamente il responsabile di Maison Manival tramite l'app. In tal modo, il responsabile può chiedere assistenza immediatamente o risolvere il problema da remoto.

• EcoStruxure Facility Expert – Small Business, inoltre, controlla il funzionamento delle apparecchiature fornendo un riepilogo istantaneo, per cui il personale può controllare se le apparecchiature funzionano con la massima efficienza.

I risultati

• Installazione e messa in servizio del sistema Acti 9 Smartlink ELEC
• Accesso remoto al pannello di controllo dall'applicazione Acti 9 Smartlink ELEC per smartphone
• Notifiche in caso di errori o allarmi
• Risparmio energetico tramite il monitoraggio e la misurazione
Testo alternativo di default
“Ci servono tecniche più avanzate che garantiscano agli artigiani di lavorare con maggiore tranquillità”.
Stephane Massonat, Fondatore, Maison Manival
Approfondisci l'esperienza di questo cliente

Istantanee dei progetti

Testo alternativo di default

Monitoraggio e controllo 24/7

Testo alternativo di default

Efficienza

Testo alternativo di default

Affidabilità

Testo alternativo di default

Continuità operativa

Testo alternativo di default

Il quadro del futuro

Testo alternativo di default

Avvisi istantanei su smartphone

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra