Oxford Energy Solutions: Cifre significative della storia del cliente
Riduzione del 50-70% dei requisiti energetici
Miglioramento dell'affidabilità e del ciclo di vita delle apparecchiature
Drastica riduzione dei costi operativi e di manutenzione per gli utenti finali

Soluzioni di automazione avanzate e IoT per sistemi di controllo HVAC intelligenti.

Grazie alle soluzioni EcoStruxure Machine, Oxford Energy ha deciso di cambiare il modo in cui vengono costruiti e mantenuti i sistemi di refrigerazione per renderli più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

La sfida
Oxford Energy Solutions, un innovativo specialista nel settore della refrigerazione, ha offerto assistenza ai suoi clienti:
- Modernizzazione di sistemi vecchi di 50 anni per renderli più efficienti e sostenibili
- Eliminazione della necessità di lubrificazione nei componenti di refrigerazione
- Miglioramento della visibilità delle soglie operative
- Aumento della flessibilità, affidabilità e funzionalità
- Riduzione dei costi di manutenzione e riparazione

La soluzione
App, strumenti analitici & e servizi: EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Secure Connect Advisor
Controllo dell’Edge: Modicon M172 logic controller, EcoStruxure Machine SCADA Expert
Prodotti connessi: Variatori di velocità Altivar Machine 320, pulsanti e Harmony iPC, sensori Telemecanique, avviatori TeSys U, PowerLogic™ Contatori di energia EM3500, alimentatori, interruttori, contattori, motori, trasduttori
Oxford Energy ha scelto di implementare una suite completa di soluzioni EcoStruxure Machine, tra cui:
- Il controllore logico Modicon M172, che consente un sistema migliore, con carico inferiore e meno punti di collegamento e guarnizioni
- EcoStruxure Machine Advisor con EcoStruxure Machine SCADA Expert e un Harmony iPC, che forniscono visibilità in ogni fase del processo di refrigerazione e avvisi in caso di problemi
- EcoStruxure Secure Connect Advisor, che aggiunge un livello di sicurezza e aiuta a proteggere il sistema

I risultati
- 50%-70% in meno di requisiti energetici (da 21 Kw/h a 6 Kw/h) per i sistemi di refrigerazione
- Riduzione del 50% del numero di componenti meccanici nella progettazione degli impianti
- Miglioramento dell'affidabilità e del ciclo di vita delle apparecchiature
- Drastica riduzione dei costi operativi e di manutenzione per gli utenti finali
- Capacità di monitoraggio e manutenzione predittiva da remoto
- Tutti i dispositivi sono integrati in un unico sistema di automazione connesso che può essere ampliato facilmente in base alle esigenze

Ben Kungl, President, Oxford Energy Solutions
Testimonianze dei clienti
"I prodotti che utilizziamo sono realizzati da persone eccellenti di Schneider Electric che condividono i nostri valori in termini di resilienza energetica e sostenibilità."
Ulteriori informazioni sulla nostra gamma
Ulteriori informazioni sulla nostra gamma
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.