SA Power Networks: Esperienza dei clienti - Dati principali
Il nuovo sistema ADMS è in grado di registrare 1M di punti dati, rispetto agli 80.000 registrati in precedenza
Miglior livello di localizzazione, isolamento e ripristino in caso di guasti
Maggiore monitoraggio della rete
Oltre un milione di famiglie si affidano a SA Power Networks per la fornitura di elettricità in condizioni climatiche estreme. Scopri in che modo EcoStruxure ADMS fornisce i dati necessari per monitorare e gestire questa rete così vasta.
Scopri EcoStruxure con ADMS
Scopri come la tua azienda può conseguire il successo con Ecostruxure: Innovazione a tutti i livelli.
La sfida
• Frequenti perdite di energia dovute a interruzioni della rete che richiedono tempo per l'identificazione, la riparazione e le sostituzioni.• Il problema riguarda tutte le strutture critiche, ospedali, università, aeroporti, centri commerciali e fabbriche.
• A causa delle dimensioni delle reti e della mancanza di copertura SCADA, la localizzazione di un guasto può richiedere molto tempo nelle zone rurali.
• L'ambiente non aiuta e qualunque guasto degli elettrodotti può causare incendi boschivi, per cui è indispensabile localizzarli, scollegare l'energia e isolarli quanto prima.
• Questa situazione costituisce un rischio per la sicurezza pubblica, dal momento che gran parte della rete è basta su elettrodotti.

La soluzione
Maggiore affidabilità e connettività con EcoStruxure, per una gestione più rapida e più efficiente della reteApp, strumenti analitici e servizi: EcoStruxure ADMS (Advanced Distribution Management System)
Controllo dei confini: Sistemi decentralizzati per l'automazione dell'alimentazione
Prodotti correlati: Apparecchiature di manovra RM6 in media tensione, sottostazione modulare compatta MiCOM e bay controller
• Schneider Electric ha fornito a SAPN una soluzione completa che include il nostro sistema EcoStruxure ADMS all'avanguardia, apparecchiature di manovra in media tensione e sistemi decentralizzati per l'automazione dell'alimentazione.
I risultati
Risultati dell'implementazione di EcoStruxure ADMS:• Miglioramento dell'individuazione, dell'isolamento e della soluzione dei guasti
• Monitoraggio di reti più ampie
• Analisi dei flussi dei carichi
• Controllo e ottimizzazione in tempo reale
• Pianificazione operativa
• Miglioramento della formazione e isolamento
EcoStruxure™ ADMS (Advanced Distribution Management System)
EcoStruxure™ ADMS: una soluzione che include DMS, SCADA, OMS ed EMS
RM6
Apparecchiature di manovra compatte in media tensione (circuito ad anello) fino a 24 kV
MiCOM
Sottostazione modulare compatta e bay controller

"La possibilità di ripristinare l'alimentazione per la maggior parte dei clienti su una linea feeder in meno di un minuto non era mai stato possibile prima d'ora in SA Power Network. Senza Schneider, probabilmente non avremmo fatto tanti progressi con una tale rapidità."
Tasnim Abdel-Razaq, Network Control Manager, SA Power Networks
Istantanee dei progetti
Istantanee dei progetti
Scopri EcoStruxure™
Scopri gli innumerevoli vantaggi anche per la tua attività.
Approfondisci
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.