Shedd Aquarium: esperienza dei clienti - Dati principali
Obiettivo di un risparmio energetico del 50% entro il 2020
Riduzione dei costi energetici di 8.363 dollari nei primi due mesi
Controllo intelligente e flessibilità gestionale
Guida elettronica Smart Building
Sfrutta la potenza dell'IoT per ottimizzare l'efficienza e creare edifici intelligenti che generano valore.
Creazione e manutenzione di ambienti in cui le persone entrano a contatto con gli animali.
Cosa serve per creare gli edifici del futuro?
Realizza da zero o modernizza le infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi che hanno come priorità la sostenibilità, la resilienza, l'efficienza e le persone. Realizzalo oggi, per sempre.
La sfida
• Nel 2013, lo Shedd Aquarium, che ospita più di 1.500 specie di pesci, mammiferi marini, uccelli e altre creature provenienti da tutto il mondo, si è impegnato a dimezzare i propri consumi energetici entro il 2020.• Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo richiedeva ampie ricerche e analisi per individuare le opportunità presenti nei vari ambienti della struttura.

La soluzione
Efficienza e sostenibilità con EcoStruxureApp, strumenti analitici e servizi: EcoStruxure Building AnalyticsControllo perimetrale: EcoStruxure Building OperationProdotti correlati: unità SVFT• Grazie al sistema BMS (Building Management System) di Schneider Electric, lo Shedd Aquarium è in grado di gestire tutti gli elementi interni della struttura, dall'illuminazione ai sistemi salvavita e agli impianti HVAC.• Grazie alla mappatura dettagliata del sistema BMS, Building Analytics valuta tutte le apparecchiature che controlla, cerca eventuali problemi dei processi, della manutenzione e delle riparazioni, e definisce le priorità in base agli obiettivi di risparmio energetico.• Sono utilizzati variatori di frequenza per l'acqua, gli impianti HVAC e i sistemi salvavita per controllare i carichi.• Oltre a ciò, sul tetto dell'Oceanarium è installata una soluzione solare chiavi in mano con 265 kW di pannelli solari, che consente di produrre energia pulita e rinnovabile e ridurre i costi energetici.
I risultati
• Roadmap per l'abbattimento dei costi energetici• Oltre 480.000 metri quadri di superficie• Apparecchiature e sistemi ottimizzati per il risparmio energetico• Rilevamento e diagnosi dei guasti• Analisi dei dati utili e definizioni delle priorità operative associate a un ROI misurabile
Bob Wengel, vicepresidente della struttura, Shedd Aquarium
Testimonianze dei clienti
"Il nostro obiettivo è essenzialmente quello di garantire alle persone, agli animali e al personale il massimo comfort."
Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per le piccole aziende
Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per le piccole aziende
Scoprite le storie di altri clienti
Non fermatevi qui. Scoprite tutte le altre esperienze positive dei nostri clienti.
Ulteriori informazioniScoprite EcoStruxure
Scoprite gli innumerevoli vantaggi per la vostra attività.
Scoprite di piùSummit sull’innovazione
Scoprite i punti salienti dei recenti summit sull’innovazione e informatevi sul prossimo evento.
Ulteriori dettagli