Università di Losanna: esperienza dei clienti - Dati principali
Gestione olistica dell'energia in tempo reale per l'intero campus
Riduzione dell'11% del consumo di calore
Accesso ai dati energetici smart da qualsiasi dispositivo, in qualunque momento e ovunque
Futuro sostenibile con il monitoraggio intelligente dell'energia
Università di Losanna
EcoStruxure Power aiuta a raggiungere gli obiettivi di una società a 2000 Watt entro il 2040: 10 anni prima rispetto alla Strategia energetica della Svizzera 2050.
Scopri EcoStruxure Power
Scopri i vantaggi di EcoStruxure Power per incrementare l'efficienza e la sostenibilità degli edifici.
La sfida
L'Università di Losanna è una vera e propria città. Circa 15.000 studenti e 4.900 dipendenti effettuano ricerche, insegnano e lavorano in 40 edifici nel campus di Losanna. Lo scorso anno, il consumo energetico annuale è stato di circa 28 GWh di energia elettrica e 20 GWh di energia termica. Questi valori corrispondono al consumo di elettricità annuale di 7.000 abitazioni.Per diventare una Società a 2000 Watt (Strategia energetica 2050 del Consiglio Federale della Svizzera) l'università deve sostituire tutte le fonti di energia fossili con risorse rinnovabili e ridurre drasticamente il consumo complessivo di energia. Il consumo energetico a persona e annuale deve essere ridotto fino a 2000 Watt di alimentazione continua e le emissioni di CO2 a una tonnellata. Per fare un confronto: il consumo medio odierno a lungo termine in Svizzera è ancora di circa 5000 Watt e le emissioni di CO2 di 6,5 tonnellate a persona. Prima di poter ottimizzare il consumo energetico del campus, sono stati sempre necessari dei dati affidabili che fornissero informazioni sul consumo effettivo di energia di ogni singolo edificio. Agli inizi, il team Unibat, l'unità di assistenza per il funzionamento di ogni edificio, ha raccolto manualmente ogni mese i valori relativi al consumo energetico e hanno valutato i dati attraverso un foglio di calcolo Excel. Con oltre 250 contatori per gas, acqua, riscaldamento, raffreddamento ed elettricità, si è trattato di una vera e propria impresa.

La soluzione
Raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità con EcoStruxure Power e il monitoraggio di Edge Control: EcoStruxure Facility Expert - EnergiaProdotti correlati: Contatori di energia trifase Acti 9 iEM3000, strumenti di misurazione universale serie PM3000 e PM5000, NSX M5E, NW M5E, NT M5E, interruttori di circuito Masterpact, contatori di energia e potenza PowerLogic EM4300, gateway EGX, interfacce ethernet IFE, datalogger Com’X, sensore di energia wireless PowerTag, filtro di rete AccuSineLa nostra architettura EcoStruxure Power è stata utilizzata per il nuovo edificio "Géopolis" inaugurato nel 2013: interruttori di circuito collegati in rete e contatori di energia, gateway di comunicazione e piattaforma di gestione dell'energia basata su cloud per l'analisi dei dati. Il risultato è stato un monitoraggio intelligente che registra la distribuzione e il consumo dell'energia in tempo reale. È disponibile pertanto un ampio database per le decisioni correlate all'energia. Un monitoraggio così dettagliato era fortemente necessario poiché l'edificio pianificato nello standard Minergie®-ECO avrebbe dovuto soddisfare in futuro requisiti particolarmente elevati in termini di efficienza energetica e soprattutto di lacune a livello di prestazioni durante il funzionamento quotidiano.È molto più facile stabilire dei valori target di efficienza per un edificio che raggiungerli con le operazioni quotidiane. Gli edifici sono degli organismi "viventi" complessi. Un edificio deve essere organizzato in modo tale che le diverse attività siano coordinate in maniera ottimale. In questo modo si evita, ad esempio, che la macchina di raffreddamento funzioni quando è attivo contemporaneamente il sistema di riscaldamento. Inoltre, l'uso effettivo degli edifici può essere differente rispetto a quello pianificato o cambiare nel corso del tempo. Degli studi hanno dimostrato che gli edifici ottimizzati in termini di energia, senza il monitoraggio, restituiscono rapidamente valori peggiori rispetto al periodo precedente all'ottimizzazione. Ecco perché il monitoraggio continuo è così importante.
I risultati
Allarmi automatici e algoritmi intelligenti forniscono Smart Data. Il team Unibat visualizza immediatamente quando il consumo energetico di un edificio si discosta dalla norma. Grazie alle nostre soluzioni di monitoraggio, il team è ora in grado di identificare costantemente i deficit in termini di performance e ottimizzare gradualmente l'equilibrio energetico degli edifici. Ad esempio, gli utilizzatori di energia non rilevanti per il sistema, quali ventilazione e riscaldamento, si spengono automaticamente nei weekend e di notte per impedire variazioni di alimentazione.• Gestione olistica dell'energia in tempo reale per l'intero campus con circa 30 edifici• Accesso a grafici e mappe di intensità energetica da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque (Smart Data)• Strumenti di manutenzione e gestione dell'energia combinatiGrazie al monitoraggio digitale dell'energia, l'Università di Losanna ha potuto implementare delle misure iniziali. Il consumo di calore è diminuito dell'11% rispetto agli ultimi quattro anni.Sulla base di questi risultati positivi, l'Università di Losanna ha deciso di estendere le soluzioni di monitoraggio a tutti gli edifici del campus. Al momento, i 16 edifici più importanti dei 40 totali sono monitorati e analizzati digitalmente; insieme rappresentano circa il 90% del consumo totale del campus. Richiesta di elettricità, alimentazione elettrica del sistema fotovoltaico di 5.400 m2, riscaldamento a gas, raffreddamento con acqua del lago e alimentazione di acqua sono tutti integrati.Nel 2019, l'Università di Losanna è diventata il primo sito certificato di trasformazione da 2000 Watt nella Svizzera francese. Il monitoraggio digitale dell'energia tramite piattaforma cloud ha rappresentato un passaggio essenziale in questo percorso impegnativo.
Loïc Furcy, Responsabile di Energy Group presso Unibat
Testimonianze dei clienti
"L'Università di Losanna vuole essere pioniera nel campo della sostenibilità. Per questo motivo vogliamo rendere il campus un esempio e diventare un'area a 2000 Watt entro il 2040."
Scopri di più
Scopri di più
Scopri le esperienze di altri clienti
Non fermarti qui. Scopri tutte le altre esperienze positive dei nostri clienti.
Ulteriori informazioniScopri EcoStruxure
Scopri gli innumerevoli vantaggi per la tua attività.
ApprofondisciSummit sull'innovazione
Scopri i punti salienti dei recenti summit sull'innovazione e informati sugli eventi di punta.
Ulteriori dettagli