University of Rochester Medical Center: Esperienza dei clienti - Dati principali
Obiettivo: raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro 5 anni
grazie a un approccio di manutenzione predittiva basato sulle condizioni
ROI di 20 a 1
In ambito sanitario, l'affidabilità dei sistemi di alimentazione elettrica delle strutture assume un ulteriore grado di importanza. Eventuali interruzioni di corrente possono infatti tradursi in potenziali rischi per la vita dei pazienti e per ricerche di grande importanza.
Cosa serve per creare gli edifici del futuro?
Realizza da zero o modernizza le infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi che hanno come priorità la sostenibilità, la resilienza, l'efficienza e le persone. Realizzalo oggi, per sempre.
La sfida
• Mantenere con risorse limitate un'infrastruttura di alimentazione di 464.500 metri quadri che ospita un centro di ricerca in ambito ospedaliero e sanitario.
• Impiegare il personale interno per la misurazione, il controllo e l'esecuzione fisica degli interventi di manutenzione preventiva su oltre 26.000 apparecchiature è costoso e richiede molto tempo.

La soluzione
Sicurezza e affidabilità con EcoStruxure
App, strumenti analitici e servizi: EcoStruxure Asset Advisor
• EcoStruxure Asset Advisor collega e monitora le principali risorse di distribuzione elettrica della University of Rochester tramite cloud.
• Il personale degli stabilimenti riceve notifiche sugli eventi per essere a conoscenza di potenziali problemi prima che si verifichino.
• Il Service Bureau di Schneider Electric analizza i dati delle prestazioni delle risorse e fornisce informazioni che consentono di intervenire, a supporto di una gestione efficiente delle risorse dello stabilimento, evitando guasti delle apparecchiature.
I risultati
• Manutenzione predittiva basata sulle condizioni.
• Risparmio di quasi 1 milione di dollari grazie alla rilevazione precoce di problemi sulle apparecchiature – ritorno sull'investimento (ROI) 20 a 1.
• Tranquillità nella gestione degli impianti grazie al monitoraggio costante delle apparecchiature.
Approfondimenti
Scoprite le storie di altri clienti
Non fermatevi qui. Scoprite tutte le altre esperienze positive dei nostri clienti.
Ulteriori informazioniScoprite EcoStruxure
Scoprite gli innumerevoli vantaggi per la vostra attività.
Scoprite di piùSummit sull’innovazione
Scoprite i punti salienti dei recenti summit sull’innovazione e informatevi sul prossimo evento.
Ulteriori dettagli
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.