Il più moderno sistema di I/O IP20 distribuito che offre massima flessibilità di scelta per applicazioni industriali, dalle più semplici alle più complesse.
Grazie ai protocolli Ethernet aperti e alle tecnologie più avanzate, come OPC UA su TSN, garantisce connettività, prestazioni elevate, disponibilità e sicurezza informatica.
Progettato per rispondere alle esigenze attuali e future, è la soluzione ideale per architetture moderne e scalabili.
Schneider Electric offre una gamma completa di relè progettati per rispondere alle esigenze quotidiane, tra cui relè di misura e controllo, relè temporizzati, relè elettromeccanici e relè statici, garantendo soluzioni versatili per applicazioni standard e avanzate, assicurando affidabilità e continuità operativa.
Sono dotati di pulsante di test integrato per verificare facilmente il funzionamento dei contatti e assicurano semplicità di installazione grazie al montaggio ad innesto su guida DIN.
Seleziona il relè più adatto alle tue esigenze
Relè di misura e controllo
Monitorano e rilevano condizioni anomale anticipando l’intervento correttivo prima che si verifichino danni o guasti.
Relè statici
Garantiscono un controllo rapido e preciso grazie all’elevata frequenza di commutazione.
Sono la soluzione ideale per le applicazioni di confezionamento, stampaggio in plastica, tessili e caldaie.
Relè elettromeccanici
Fondamentali per il controllo di circuito con segnali a bassa potenza o per gestire più circuiti da un unico comando.
Installazione veloce grazie alle basi a molla push-in.
Relè temporizzati
Progettati per commutare gli eventi nei sistemi di automazione industriale, concepiti per sistemi logici automatizzati cablati per integrare le funzioni dei PLC.