Il protocollo KNX Secure porta la protezione delle infrastrutture ad un livello superiore integrando funzionalità avanzate di cybersecurity.Utilizza una crittografia avanzata per prevenire accessi non autorizzati e attacchi informatici indesiderati, garantendo la sicurezza dei sistemi degli edifici intelligenti contro hacking e manomissioni dei dati, assicurando che i dispositivi e le operazioni funzionino in modo sicuro e senza interruzioni.
Scopri i vantaggi dei nuovi dispositivi SpaceLogic KNX Secure per te e per i tuoi clienti
Nuovo Master SpaceLogic KNX
La nuova versione dell'attuatore Master SpaceLogic KNX, sia per commutazione/Veneziane che per Dimmer, è ora compatibile con il protocollo KNX Secure, mantenendo tutte le caratteristiche esistenti e offrendo una sicurezza elevata.
Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX Secure Master C/D DimmerUniv.2ch SpaceLogic KNX Secure
Interfaccia pulsanti SpaceLogic
L'interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure è ideale per edifici residenziali e commerciali, in edifici nuovi o già esistenti. Offre flessibilità fino a 8 canali configurabili per il controllo di interruttori, tapparelle, dimmer e scene. La sicurezza è garantita dalla crittografia KNX Data Secure, assicurando protezione dagli attacchi informatici.
Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Pro - 8 CanaliTouch Panel SpaceLogic
Il nuovo touch panel SpaceLogic KNX Secure da 4 pollici offre un display LCD, sensore di temperatura e termostato integrati e compatibilità con il software ETS per una configurazione flessibile. Permette un controllo preciso di tapparelle, illuminazione e scenari personalizzati, garantendo protezione dagli attacchi informatici.
Touch panel 4 pollici SpaceLogic KNX SecureDynamic Labelling Push Button
Il Dynamic Labelling Push Button KNX, aggiornato con KNX Secure, è ideale per edifici residenziali e commerciali, in edifici nuovi o già esistenti. Grazie al display e al concetto di bilanciere flessibile, è possibile programmare icone e testi per ciascun bilanciere arrivando fino a 16 combinazioni diverse.
Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Pro - 8 CanaliGateway SpaceLogic KNX Secure DAlI Broadcast
Il nuovo SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master 4CH di Schneider Electric è la soluzione ideale per una gestione dell’illuminazione semplice, sicura e scalabile. Con 4 canali DALI e supporto fino a 32 ECG per canale, questo gateway consente un controllo broadcast efficiente, perfetto per ambienti commerciali e residenziali. Compatibile con KNX Secure, garantisce massima protezione dei dati e un’integrazione fluida nei sistemi di building automation
SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master
Scopri le caratteristiche del protocollo KNX Secure
Sicurezza e affidabilità
Protezione avanzata
Efficienza energetica
Compatibilità e aggiornamenti
eConfigure è il software che ti permette di disegnare l’impianto KNX, configurando automaticamente i dispositivi e l’app Wiser KNX per il tuo cliente.