Introduzione alle Architetture

Le Microapplicazioni presentano architetture scalabili e pronte all’uso per il mondo dell’automazione. Queste sono articolate in tre livelli distinti, ciascuno caratterizzato da efficienza e flessibilità:

Semplice: offre un approccio accessibile e intuitivo, sia dal punto di vista tecnico che economico.Ottimizzata: combina tecnologia avanzata ed efficienza economica, garantendo prestazioni elevate a costi contenuti.Avanzata: rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica, offrendo funzionalità all'avanguardia per soddisfare le esigenze più complesse.Ogni livello si distingue per la sua capacità di rispondere a esigenze specifiche con pochi componenti, semplicemente assemblati per gestire impianti e macchinari.

  • Semplici
  • Scalabili
  • Versatili

Per l'applicazione di pompaggio, Schneider Electric ha la soluzione a portata di mano. Offre un'architettura completa e pronta all'uso. Con prodotti specifici e funzioni evolute, abbiamo la possibilità di soddisfare tutte le esigenza per il pompaggio dal settore residenziale al terziario o industriale.

Che si tratti di trattamento di prodotti alimentare, di lavorazione o levigazione di materiale semilavorato o di macchine per il processo alimentare, le architetture presentate possono essere declinate per qualunque di queste applicazioni (e per altre ancora.)

Digitalizzare una macchina o un impianto è una necessità sempre più quotidiana, anche per applicazioni di piccola taglia. La possibilità di estrarre dati e trasformarle in informazioni è alla base di qualsiasi processo di digitalizzazione e di conseguenza della Transizione 5.0.

Il mondo del sollevamento oggetti presenta una moltitudine di applicazioni, da quella relative alle piccole gru e carroponti in piccole realtà alle grandi applicazioni presenti in sistemi articolati e complessi in cui vi è bisogno di una costante attenzione sull’operatività del sistema.

Il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 sarà applicato da gennaio 2027 con importanti novità per quanto riguarda i requisiti di sicurezza delle macchine: le 3 soluzioni qui proposte rispecchiano applicazioni riguardanti le Safety Chains Solutions , in linea con la nuova normativa e già certificate.

  • «Scarica l’APP SE4YOU per iOS»

  • «Scarica l’APP SE4YOU per Android»

  • Nuova APP SE4YOU, continuano i vantaggi!

Tante applicazioni, diverse soluzioni ma un importante fattore comune: la scalabilità!