Conoscere. Applicare. Evolvere.
La formazione Schneider Electric si fa accessibile, esperienziale e mirata: costruiamo con te le competenze per il futuro
Offerta formativa
Corsi di Automazione Industriale
Corsi orientati alla preparazione di base e specifica su prodotti, applicazioni e software utilizzati in contesti di automazione e controllo di processi industriali.
Corsi di Distribuzione Elettrica
Progettare ed installare un impianto è una attività chiave per garantire una gestione efficiente dell’energia. Questi corsi sono strutturati per coprire tutte le competenze necessarie.
Corsi di Home & Building Automation
Trasferire le competenze per indirizzare progettisti, installatori, personale addetto alla conduzione e manutenzione di impianti, verso soluzioni di elevata tecnologia in impianti a vari livelli di funzionamento e criticità.
I nostri centri di formazione TRAINING HUB
Casalecchio di Reno (BO)
Via del Lavoro, 4740033 Casalecchio di Reno (BO)Tel. +39 0510500100
Indicazioni
Stezzano (BG)
Via Circonvallazione Est, 124040 Stezzano (BG)Tel. +39 0350920701
Indicazioni
Torino (TO)
Str. Pianezza, 28910148 Torino (TO)Tel. +39 0117081230
Indicazioni
Le nostre certificazioni
CNPI: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
Con notifica del 5 maggio 2015 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha autorizzato Schneider Electric SpA a svolgere attività formativa finalizzata al rilascio dei crediti secondo la direttiva in vigore. L'elenco dei corsi - Meeting autorizzati ed i relativi crediti riconosciuti per singolo evento sono stati pubblicati sul portale Web del CNPI stesso.
Guarda l’elenco dei corsi autorizzatiCertificato UNI EN ISO 9001-2015 (2023)
In Schneider Electric ci impegniamo quotidianamente per mantenere processi efficienti, clienti soddisfatti e miglioramento continuo. ISO 9001: qualità certificata, valore garantito.
Guarda il certificato