Apparecchiature in bassa e media tensione obsolete possono causare tempi di inattività più lunghi e rischi per la sicurezza. Con le nostre soluzioni di modernizzazione delle apparecchiature di manovra EcoFit, puoi aggiornare, sostituire e ripristinare le apparecchiature esistenti senza interrompere la rete di distribuzione elettrica. Guarda il video per saperne di più sui nostri servizi di miglioramento delle prestazioni.
Vantaggi
Garantisci la sicurezza delle persone e delle risorse riducendo al minimo il rischio di interruzioni.
Riduci i costi di manutenzione e assistenza durante il ciclo di vita delle apparecchiature.
Sfrutta le funzioni di connettività integrate in modo nativo.
Ridare vita alle apparecchiature obsolete applicando servizi di circolarità.
Abbinato a un piano di manutenzione.
Applica un piano di assistenza e monitora le tue risorse 24/7 con un'unica sottoscrizione.
Offerte EcoFit per reti di distribuzione elettrica
Forniamo assistenza nella modernizzazione della rete di distribuzione elettrica per trovare un equilibrio tra il controllo dei costi di manutenzione degli impianti e il mantenimento di prestazioni ottimali.
EcoFit Life Extension Essential per l'alimentazione
Aggiorna le tue apparecchiature con sensori intelligenti, trasformando le apparecchiature non comunicanti in risorse connesse.
Scopri di più
EcoFit Life Extension Advanced per l’alimentazione
Ristrutturazione dei componenti principali delle apparecchiature con la più recente tecnologia attenta all'ambiente per garantire che le apparecchiature funzionino come nuove, rispettando al tempo stesso i nuovi standard.
Approfondisci
EcoFit Life Extension Advanced per relè di protezione
Migliora il tuo sistema di protezione con la tecnologia più recente nei relè integrati. In tal modo, è possibile semplificare l'installazione, la configurazione e la manutenzione, risparmiando tempo e denaro.
Scopri di più
EcoFit Life Extension Advanced, Automazione di sottostazione
Modernizza e migliora le prestazioni del tuo sistema di monitoraggio e controllo dell'automazione. I servizi di modernizzazione avanzati garantiscono una durata ad alto rendimento delle risorse.
Per saperne di più
EcoFit Recover
Riciclare il gas SF6 e le materie prime dalle vecchie apparecchiature. Applicare EcoFit Recover per essere in linea con la normativa ambientale con le offerte di fine vita.
Controlla i dettagli
Informazioni sulla modernizzazione con EcoFit e la circolarità
Danone Evian
Danone Evian ha aggiornato il suo impianto di imbottigliamento utilizzando i servizi di modernizzazione di Schneider Electric per aumentare l'efficienza energetica e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Leggi tutta la storiaArcelorMittal
Schneider Electric aiuta ArcelorMittal a modernizzare i propri impianti elettrici in modo sostenibile, migliorando al tempo stesso la sicurezza, l'efficienza energetica e la produttività.
Scopri come
Abbina la modernizzazione EcoFit ai giusti servizi di manutenzione
Ottimizza la tua strategia di manutenzione e ottieni informazioni dettagliate sulle tue operazioni con il nostro piano di assistenza di nuova generazione che include il supporto di esperti e la manutenzione basata sulle condizioni.
Scopri altri servizi
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
1. Quanto è importante la modernizzazione delle apparecchiature di manovra per la tua azienda?
Questo processo è fondamentale per tutte le organizzazioni che fanno grande affidamento sulla propria infrastruttura elettrica. Le apparecchiature obsolete determinano tempi di inattività più lunghi, costi di manutenzione più elevati, efficienza ridotta e, allo stesso tempo, interruzioni dell'alimentazione impreviste e guasti delle apparecchiature. Tutti questi problemi hanno un forte impatto sulle operazioni aziendali.
Con apparecchiature più avanzate e moderne, le aziende possono migliorare notevolmente le prestazioni e l'affidabilità dell’impianto elettrico. Inoltre, facilita la transizione verde, che è un aspetto fondamentale per molte organizzazioni.
2. In cosa consistono i servizi EcoFit di modernizzazione delle apparecchiature di manovra?
Il nostro supporto è incentrato sull'aggiornamento delle apparecchiature con sensori intelligenti, sull'ammodernamento dei componenti principali, sul miglioramento dei sistemi di protezione, sulla modernizzazione del controllo e del monitoraggio dell'automazione e sul riciclo delle materie prime per garantire la conformità ambientale.
Questi servizi contribuiscono a rendere le apparecchiature non comunicanti una rete di risorse connesse e a garantire la massima affidabilità delle apparecchiature con componenti aggiornati. Semplificano inoltre l'installazione e la configurazione. Inoltre, è possibile beneficiare di una vita di servizio ad alte prestazioni per tutte le risorse.
3. Quali sono i maggiori vantaggi di queste soluzioni di aggiornamento?
Uno dei motivi principali per implementare la modernizzazione con EcoFit delle apparecchiature di manovra è l'estensione della durata delle apparecchiature. Si tratta inoltre di un'opzione molto più conveniente, in quanto non è necessario sostituire interi sistemi, ma semplicemente i componenti necessari. Allo stesso tempo, riduce i rifiuti e, pertanto, ha un impatto positivo sull'ambiente. In questo modo, le organizzazioni possono ridurre la propria impronta di carbonio e diventare più sostenibili.
Questi aggiornamenti sono ottimi anche come servizi di miglioramento delle prestazioni poiché la modernizzazione consente l'ottimizzazione delle impostazioni del sistema. L'aggiornamento di componenti obsoleti contribuisce a ridurre i tempi di inattività, in quanto le macchine diventano più affidabili.