I nostri esperti globali si occupano del tuo approvvigionamento energetico
Inizia individuando opportunità strategiche di acquisto per tutte le strutture della tua organizzazione. Assicurati che la tua azienda paghi la migliore tariffa energetica, goda di condizioni contrattuali ottimali e sappia quando e come si muove il mercato per attuare una strategia di gestione del rischio completa. Adotta un approccio di gestione attiva dell'energia ampliando la tua strategia di acquisto con progetti per l'efficienza energetica e una strategia globale per la sostenibilità.

Gestione del rischio

Energie rinnovabili e tecnologie pulite

Analisi delle tariffe

Sviluppo del bilancio energetico

Ottimizzazione di acqua e rifiuti

Informazioni mirate sul mercato dell'energia

Approvvigionamento strategico
Affronta oggi le tue sfide dell'approvvigionamento energetico
Garanzia di risparmio energetico
- Accesso a prezzi di mercato allettanti
- Incoraggiamento della concorrenza tra i fornitori di energia
- Negoziazione delle migliori condizioni contrattuali
- Individuazione degli errori nella bolletta energetica
Controllo dei costi operativi
- Anticipazione delle minacce e delle opportunità del mercato
- Mantenimento dei costi entro la soglia di bilancio
- Protezione della posizione sul mercato globale delle commodity
- Elaborazione di bilanci energetici accurati
Monitoraggio delle prestazioni di acquisto dell'energia
- Modifica del portafoglio energetico quasi in tempo reale
- Facile verifica degli obiettivi finanziari
- Visualizzazione del valore del portafoglio e dell'esposizione al rischio
- Pianificazione con budget a livello aziendale e di stabilimento
Esplora altre risorse e punti di vista sull'approvvigionamento energetico

Scomposizione del consumo energetico
In una bolletta energetica vi sono molte voci che vanno oltre il semplice costo della materia prima e il nostro team discute le diverse pressioni sul mercato.
Alla scoperta del risparmio energetico creativo
Scopri un approccio all'approvvigionamento energetico pienamente allineato ai tuoi obiettivi strategici specifici.

4 passaggi per limitare il rischio energetico
La gestione proattiva dell'energia e del rischio commodity può contribuire a limitare l'esposizione dell'organizzazione all'instabilità del mercato energetico. Questo e-book analizza 4 strategie per un'azienda di successo.

La lista di controllo del bilancio energetico
La nostra pratica lista di controllo esamina le 8 componenti da prendere in considerazione quando si prepara un bilancio energetico.
Ottieni maggior successo con l'efficienza energetica e la sostenibilità
Ottieni maggior successo con l'efficienza energetica e la sostenibilità

Promozione della crescita sostenibile
Conosci le opportunità e i rischi legati alla sostenibilità per produrre benefici tangibili e sostenibili per l'azienda.

Utilizzo efficiente dell'energia
Sfrutta la tecnologia e la nostra esperienza per ottimizzare l'uso dell'energia e scoprire l'efficienza operativa.

Visualizzazione dei dati
Raccogli dati puliti da ogni stabilimento e flussi di dati in una singola piattaforma e analizza le metriche a livello aziendale.
Cominciamo oggi
Compila il modulo sottostante per entrare in contatto con i nostri esperti di approvvigionamento energetico. Ti contatteremo presto per rispondere alle tue domande e scoprire in che modo la nostra consulenza sull'energia e la gestione del rischio energetico può aiutarti a trovare la soluzione per le tue esigenze aziendali.