I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Realizza i tuoi obiettivi

Per i responsabili dei data center, l'ottimizzazione della disponibilità è prioritaria. Al tempo stesso, occorre migliorare la gestione del costante aumento dei costi associati all'incremento dei requisiti energetici.  Una valutazione fornisce una linea di base per comprendere la situazione attuale e fornisce consigli per attuare i miglioramenti necessari per realizzare i propri obiettivi.
Two mature man checking computers in server room

I nostri servizi di valutazione per data center includono:

Monitoraggio dei circuiti

Verifica e identificazione dei circuiti dell'impianto di distribuzione del data center

Analisi del raffreddamento con la fluidodinamica computazionale

Analisi dei modelli di flusso d'aria e temperatura nel data center, con la creazione di un modello tridimensionale delle modifiche dell'infrastruttura fisica

Valutazione dell'efficienza elettrica

Documentazione e analisi dell'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento del data center per determinare l'efficienza elettrica e i fattori limitanti, con opzioni e consigli per ottimizzare l'efficienza

Valutazione EnergySTEP

Valutazione e analisi in sede del data center o dell'armadio di rete con formulazione di consigli per ottimizzare la disponibilità, incrementare l'efficienza energetica e ridurre i costi correlati all'energia

Valutazione degli armadi di cablaggio

Documentazione/analisi dei componenti dell'infrastruttura fisica degli armadi di cablaggio con formulazione di consigli per incrementare la disponibilità

Valutazione dell'alimentazione e del raffreddamento

Documentazione/analisi dell'infrastruttura fisica del data center con formulazione di consigli per incrementare la capacità, l'utilizzo e la disponibilità
Testo alternativo di default

StruxureOn: MONITORAGGIO BASATO SUL CLOUD DI NUOVA GENERAZIONE

StruxureOn garantisce la massima protezione delle apparecchiature critiche tramite allarmi intelligenti, soluzione dei problemi da remoto e approfondimenti di esperti sulla base di dati tramite il monitoraggio 24/7 in tempo reale, per garantire la visibilità e la disponibilità di dati aggiornati direttamente su smartphone.
Ulteriori informazioni Si apre in una nuova finestra

Documentazione

Non hai trovato quello che cercavi?

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Contatta l'assistenza

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.