Vantaggi

Adotta i migliori standard per ridurre il rischio di interruzioni nel data center nuovo o già in opera.


Migliora il progetto tenendo conto di tutta la durata dell'infrastruttura, grazie al nostro approccio che copre l'intero ciclo di vita .
I nostri servizi di pianificazione per data center includono:
Pianificazione preliminare alla realizzazione
Fornisce un punto di contatto attendibile con l'ausilio di un team completo per la progettazione, la pianificazione, la selezione delle apparecchiature, l'implementazione e la messa in servizio.
Gestione delle specifiche e del progetto
Fornisce requisiti di spazio e configurazione dei sistemi, budget dettagliato, programma di installazione, coordinamento con appaltatori preferiti e prequalificati.
Implementazione
Tutti i sistemi vengono ispezionati per accertare la corretta installazione, vengono eseguite le procedure di avviamento dei produttori e vengono completati tutti i test dei sistemi elettrici, meccanici e integrati indipendenti, per ottimizzare le performance.
Documentazione
La documentazione include le condizioni as-built dell'infrastruttura, manuali di gestione e manutenzione completi per tutte le apparecchiature, per accertarsi che il responsabile della gestione e della manutenzione disponga di tutte le informazioni pertinenti per un'adeguata gestione dell'operatività della struttura.
Logistica e approvvigionamento di apparecchiature
Per i progetti in cui Schneider Electric non fornisce una soluzione chiavi in mano per la realizzazione del data center, il nostro team può provvedere alla gestione logistica e dell'approvvigionamento delle apparecchiature, per accertarsi che le apparecchiature fornite da Schneider Electric o altri produttori siano conformi agli intenti progettuali e alla documentazione contrattuale.
Supervisione tecnica della costruzione
Fornisce full-time uno o più responsabili tecnici della costruzione per il progetto. Il responsabile tecnico sarà particolarmente esperto nella programmazione, nella stima e nella gestione di progetti di nuova realizzazione e ristrutturazione di data center.
Soluzioni per apparecchiature elettriche e meccaniche
Dagli UPS ai generatori, agli impianti di raffreddamento di precisione e ai pavimenti tecnici, Schneider Electric fornisce una singola fonte di competenza all'avanguardia per la realizzazione degli obiettivi di disponibilità e l'adempimento di mandati finanziari.

EcoStruxure Asset Advisor: MONITORAGGIO REMOTO TRAMITE CLOUD DI NUOVA GENERAZIONE
EcoStruxure Asset Advisor garantisce la massima protezione delle apparecchiature critiche tramite allarmi intelligenti, soluzione dei problemi da remoto e approfondimenti di esperti basati sui dati, grazie al monitoraggio 24/7 in tempo reale, per garantire la visibilità e la disponibilità di dati aggiornati direttamente su dispositivi mobili.