Vantaggi

Oltre 100 professionisti qualificati Schneider Electric in tutto il mondo sono pronti a fornire supporto approfondito nella progettazione dell'architettura più adatta ai requisiti specifici degli impianti.

Nell'Unione Europea le interruzioni dell'alimentazione causano ogni anno 10 miliardi di euro di perdite industriali. Per impianti di distribuzione elettrica più sicuri e affidabili, affidati a un servizio di consulenza all'avanguardia.

Ai nostri clienti in tutto il mondo sono state fornite oltre 3.000 valutazioni, con competenze, strumenti e risultati coerenti.
Riduci al minimo i rischi di interruzioni e i danni, ottimizzando gli interventi di manutenzione
• Protezione passiva (per la maggior parte dei quadri elettrici)
• Protezione attiva (con numerosi sensori per il rilevamento dell'accensione dell'arco in qualunque punto all'interno dei quadri BT o MT)
• L'offerta più avanzata sul mercato che include la comunicazione IEC 61850, la registrazione dei disturbi e funzionalità di selettività predefinite
• Protezione dagli archi elettrici con design compatto che riduce i tempi di installazione
• Protezione attiva (con numerosi sensori per il rilevamento dell'accensione dell'arco in qualunque punto all'interno dei quadri BT o MT)
• L'offerta più avanzata sul mercato che include la comunicazione IEC 61850, la registrazione dei disturbi e funzionalità di selettività predefinite
• Protezione dagli archi elettrici con design compatto che riduce i tempi di installazione
Conformità alle più severe normative internazionali
Sicurezza del personale e degli impianti
• Disponibilità di tecnici professionisti, distribuiti in più parti nel mondo
• Ingegneri con una profonda conoscenza delle apparecchiature di distribuzione elettrica e controllo dell'alimentazione
• Metodologia standardizzata per l'analisi degli archi elettrici con report uniformi e coerenti nei differenti paesi
• Soluzioni per la mitigazione degli archi elettrici fornite tramite vari uffici di progettazione di servizi per la distribuzione elettrica

We offer a variety of arc flash mitigation solutions, such as switchgear, software, and circuit breakers, for both passive and active arc flash protection. Our systems comply with the National Fire Protection Association (NFPA) 70E: standard for electrical safety in the workplace.