Forniamo formazione tecnica per mantenere aggiornate le competenze dei tuoi team
I nostri corsi di formazione consentono di migliorare le competenze dei team, aumentare la sicurezza, sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi del personale e massimizzare la disponibilità dei controller programmabili di automazione (PAC) e dei controller logici programmabili (PLC). Registrati al portale dei servizi di formazione nazionale o seleziona uno dei tutorial.
Oltre ai video dimostrativi, i centri di formazione locali offrono corsi di e-learning, corsi virtuali e pratici, alcuni dei quali sono disponibili anche presso le strutture dell'utente. Maggiori informazioni presso i centri di formazione più vicini.
Il controller multi-loop Mini8 offre un controllo ad alte prestazioni nei controller PID con montaggio a pannello di Eurotherm.
È un dispositivo compatto di acquisizione dati con un design modulare per I/O e un set di funzioni per soddisfare le esigenze di un utilizzo semplice e complesso.
La gamma E+PLC combina l'esperienza di base di Eurotherm nell'accuratezza delle misure, nel controllo di precisione e nella registrazione a prova di manomissione, con la comprovata funzionalità del PLC. La gamma include una soluzione "single box" per applicazioni su macchine di piccole dimensioni e una piattaforma modulare per processi su macchine di maggiori dimensioni.
Il controller programmabile per l'automazione con Ethernet integrato (ePAC) Modicon M580 Ethernet è una soluzione innovativa che consente di aumentare la produttività, migliorare le prestazioni e prepararsi per il futuro.
Il controller logico Modicon M221 offre prestazioni all'avanguardia. Disponibile anche in formato Book, richiede un'installazione minima e offre un'incredibile versatilità.
PLC di grandi dimensioni per applicazioni di processo, alta disponibilità e soluzioni di sicurezza.
PLC di fascia media per processi industriali e infrastrutture.
Trova il centro di formazione più vicino
Offriamo formazione su PLC e PAC in sede presso le nostre strutture di formazione. Schneider Electric può aiutarvi ad aumentare i livelli di competenza e le conoscenze della forza lavoro con programmi di valutazione della formazione.
1. Che cos'è PAC e PLC?
I controller programmabili di automazione (PAC) e i controller logici programmabili (PLC) sono sistemi informatici ad architettura aperta che consentono di automatizzare i processi industriali. Le aziende utilizzano PLC e PAC come strumenti di controllo di apparecchiature e macchine. Esistono tuttavia diverse differenze tra PAC e PLC. Affidabilità, robustezza, facilità di programmazione, potenza di memoria e di elaborazione e linguaggio di programmazione utilizzato per il controllo e la gestione (logica ladder rispetto a logica ladder con C e C++).
2. Qual è lo scopo di PAC e PLC?
Le aziende utilizzano questi dispositivi a piattaforma singola per monitorare i dati dai sensori. Quindi, utilizzano queste informazioni per controllare il funzionamento di macchine e apparecchiature. Aiuta a prendere decisioni basate sui dati raccolti e a comunicare con altri dispositivi che fanno parte del sistema gestito digitalmente. Queste opzioni sono ideali anche per la registrazione e l'archiviazione dei dati. I PAC e i PLC forniscono la diagnostica, che è la chiave per la futura risoluzione dei problemi.
3. Quali sono i vantaggi dei nostri corsi?
Le guide presentate nella pagina offrono video dimostrativi sulla formazione sui PLC e la formazione sui PAC con istruzioni complete. Qui puoi scegliere il tutorial più adatto alle tue esigenze. Significa raccogliere la guida con tutte le informazioni relative al modello. In questo modo, è possibile conoscere le funzionalità e le caratteristiche di PAC e PLC.
Un altro vantaggio della formazione Modicon è la competenza che offre a tutti i clienti. Con un approccio semplice e intuitivo, gli utenti apprendono gli elementi chiave che consentono una maggiore efficacia. Ciò si traduce a sua volta in migliori prestazioni del settore e costi ridotti utilizzando al tempo stesso questi sistemi di controllo.