Sfrutta tutte le potenzialità di un piano di assistenza on-site e digitale integrato
Le risorse e i sistemi critici, che si tratti di distribuzione elettrica, sistemi di gestione dell'energia o UPS, sono la spina dorsale dell'installazione. Per garantirne prestazioni ottimali sono necessari i servizi di manutenzione più adatti. Il nostro piano di assistenza EcoStruxure™ adotta un approccio alla manutenzione basato sulle condizioni per migliorare i tempi di attività e la continuità operativa.

Dal supporto essenziale alle competenze più avanzate, il piano di assistenza EcoStruxure è un contratto di assistenza personalizzato che combina la potenza della nostra piattaforma EcoStruxure con la consulenza remota e la manutenzione in sede. Grazie a un approccio alla manutenzione basato sulle condizioni e basato sui dati, è possibile ottimizzare le attività di manutenzione in sede, riducendo i costi e i tempi di inattività.
Riduzione fino al 75% del rischio di guasti elettrici*
Riduzione fino al 40% delle attività di manutenzione e dei costi correlati**
Valutazione continua dell’affidabilità dei sistemi
Ottimizzazione della continuità operativa e della durata delle risorse
Evita sanzioni costose e libera la capacità
Scopri cosa offre il piano di assistenza Ecostruxure
Ottimizzazione della gestione dell’energia
Ottimizza la disponibilità dei dati sull'alimentazione, migliora la qualità dell'impianto elettrico e aiuta a gestire l'energia con il giusto piano di assistenza.
Ulteriori dettagli
Gestione efficiente dell’IT
Riduci il costo totale di proprietà con un approccio all'assistenza innovativo che combina la potenza di EcoStruxure, la consulenza sulle risorse e la manutenzione dinamica degli UPS trifase.
Scopri di più
Consegui le massime prestazioni con un supporto avanzato
Migliora la continuità operativa con un programma completo per supportare i variatori di velocità.
Approfondisci
Proteggi le tue apparecchiature rotanti
Riduci i tempi di inattività non pianificati e ottimizza la gestione delle risorse per motori, pompe, trasportatori, miscelatori e altro ancora.
Ulteriori dettagli
Scopri i vantaggi del piano di assistenza Ecostruxure
Nestlé Nescafé
La più grande fabbrica di caffè solubile al mondo migliora la continuità del servizio e l'affidabilità energetica con un piano di servizi digitali.
ApprofondisciAzalys Suez
Azalys Suez ha modernizzato la sua installazione con il nostro piano di servizi, migliorando la continuità del trattamento dei rifiuti e la produzione di energia con l'ausilio di strumenti di analisi predittiva.
Ulteriori informazioniHuashan Hospital North
La digitalizzazione ha migliorato del 20% l'efficienza di gestione dell'Huashan Hospital North e ha ridotto il consumo energetico del 18%.
Scopri di piùSistemi di pensionamento dell'Alabama
L'IT Ecostruxure fornisce al Data Center RSA l'affidabilità necessaria per sostenere la crescita occupazionale nell'economia locale.
Scopri di più
Scopri i servizi digitali
Puoi sfruttare i migliori servizi digitali grazie all'architettura e alla piattaforma EcoStruxure IoT, insieme al team di esperti remoti del Network Operation Center (hub servizi connessi).
*Questa percentuale non è contrattuale e si basa sulla nostra esperienza e competenza per la causa principale del rischio di guasto elettrico osservato nelle apparecchiature a bassa e media tensione e per il quale Schneider Electric ha sviluppato soluzioni.
**Questa percentuale non è contrattuale ed è basata sul tempo che intercorre tra due attività di manutenzione del costruttore per apparecchiature in bassa e media tensione, che può essere esteso fino a 2 anni rispetto a un tradizionale contratto di manutenzione basato su calendario che va dai 3 ai 5 anni.
In cosa consiste il piano di assistenza EcoStruxure?
I servizi di manutenzione tradizionali potrebbero non essere in grado di gestire efficacemente i tempi di inattività non pianificati, le esigenze dell'infrastruttura moderna e i rischi della continuità operativa, causando una manutenzione inefficiente. Il piano di assistenza EcoStruxure combina la potenza della nostra piattaforma EcoStruxure con un approccio alla manutenzione basato sulle condizioni per anticipare i potenziali problemi e ridurre al minimo le interruzioni operative. Questo piano di assistenza fornisce servizi di manutenzione in sede, analisi, monitoraggio remoto e consulenza. Ti aiuterà a eseguire la manutenzione preventiva e spianerà la strada verso la manutenzione predittiva per migliorare la durata delle risorse elettriche e l'affidabilità energetica nella tua struttura.