Il 63% delle persone utilizza ancora i fogli di calcolo per monitorare i dati sull'energia e il 66% dei dati viene archiviato in diversi sistemi per la gestione delle bollette dell'azienda. Ciò significa che la maggior parte delle aziende utilizza processi manuali per gestire i propri dati sull'energia e la sostenibilità aziendale. Con l'avvento dell'Internet delle cose (IoT), la quantità di dati continua ad aumentare. Le aziende hanno bisogno di un modo per automatizzare la raccolta dati in un'ampia gamma di stabilimenti e di una piattaforma per aggregare i dati provenienti da più sistemi.

Trasforma i dati in KPI
Non lasciare che il volume di dati ti soffochi e oscuri la visione dei tuoi obiettivi a lungo termine.

Trova il valore nei dati sull'energia
Scopri come superare la complessità del mercato e trovare il valore nei dati sull'energia per diventare più efficiente e sostenibile.
Ti consigliamo le strategie di gestione delle utenze e dei dati sulle risorse più adatte per la tua azienda
Siamo specializzati nello sviluppo e nell'attuazione di soluzioni per la gestione dell'energia e della sostenibilità aziendale su misura per imprese che operano in una vasta gamma di settori. Il nostro team coordina il processo di onboarding e assicura l'integrità del tuo programma di gestione dei dati per tutta la durata della nostra collaborazione.
Sviluppa strategie di sostenibilità e gestione dell'energia che producano risultati
Una volta che il tuo team ha organizzato e aggregato i dati in tutta l'azienda, può procedere con la vera e propria analisi. Assicurati di poter contare su dati puliti e accurati per sviluppare strategie di approvvigionamento energetico e di sostenibilità aziendale efficaci.
Ottieni maggior successo con l'efficienza energetica e la sostenibilità

Acquisto intelligente di energia

Utilizzo efficiente dell'energia

Promozione della crescita sostenibile