Visibilità senza precedenti dello stato della flotta dei trasformatori
Dalla generazione di elettricità ai consumi, ai settori industriali e aziendali, la continuità operativa dei trasformatori è fondamentale per la vostra azienda. L'implementazione di soluzioni di monitoraggio in tempo reale può ridurre efficacemente i tempi di inattività non pianificati o le sostituzioni premature consentendo la manutenzione proattiva e il rilevamento anticipato dei problemi.
Semplificate la gestione della flotta di trasformatori con le nostre soluzioni e ottenete:
- Monitoraggio dello stato in tempo reale
- Analisi avanzata basata sulla piattaforma IoT Ecostruxure™
- Interpretazione automatica dei rapporti di prova del rapporto di analisi dei gas disciolti (DGA) offline
Interpretazione automatica dei rapporti di prova del rapporto di analisi del gas disciolto (DGA) offline. Iniziate il percorso con l’utilizzo di una prova gratuita di Ecostruxure Transformer Expert Essential.
Problematiche nella gestione della flotta di trasformatori
- 1 su 200
I trasformatori si danneggiano gravemente ogni anno. 1
- L’80% dei
costi dei trasformatori sono attribuiti alle parti attive, l'area di guasto più comune nei trasformatori rottamati.2
- Solo il 25%
dei guasti del trasformatore sono rilevabili mediante l'analisi offline dell'olio.3
Vantaggi delle soluzioni di monitoraggio dei trasformatori
Il monitoraggio dell'integrità dei trasformatori consente di assegnare le priorità a quelli più bisognosi di assistenza in tutta la vostra flotta e permette di prendere decisioni basate sui dati relative alla manutenzione e alla sostituzione delle risorse. Tutto ciò contribuisce a migliorare la sicurezza del team e l'affidabilità dei trasformatori.
Soluzioni flessibili e di facile implementazione
Facile da installare e disponibile in due opzioni: sensori come servizio, per cui è possibile eseguire il monitoraggio, e integrati in un piano di assistenza in cui il monitoraggio viene eseguito per conto dell'utente e vengono forniti suggerimenti e informazioni dettagliate.
Valutazione dei rischi e prolungamento della durata di vita
Otterrete visibilità sullo stato di salute e operativo dei vostri trasformatori e potrete misurare continuamente la valutazione dei rischi, riducendo il rischio di tempi di inattività e prolungando la durata di vita della flotta di trasformatori.
Funzionalità avanzate e manutenzione predittiva
Grazie a dashboard approfonditi per ogni trasformatore, alimentati dalla piattaforma EcoStruxure IoT, potete prevedere i potenziali problemi prima che si verifichino e migliorare le decisioni sulla forza lavoro e le spese di capitale lungo tutto il ciclo di vita.
Report di analisi DGA disponibili in qualsiasi momento
Tutti i report dei test dell’olio vengono archiviati nella piattaforma e analizzati automaticamente in base agli standard internazionali, in modo da poterli controllare in qualsiasi momento nel Data Hub. Potete anche caricare i vostri report dell’olio esistenti e provare la nostra analisi avanzata.
Scopri la nostra offerta
Scegliete l'opzione migliore per le vostre esigenze, disponibile in tre opzioni: Essential, All-in-One e Hydrogen Monitoring.
Il monitoraggio avviene tramite EcoStruxure Transformer Expert
Forniamo un monitoraggio avanzato basato sulle condizioni per i trasformatori, consigli di manutenzione e informazioni sul funzionamento dell’impianto di distribuzione elettrica con un unico piano di servizi di nuova generazione.
Ulteriori informazioni
Ottenete informazioni dettagliate sulle soluzioni di monitoraggio dei trasformatori
Ecostruxure Transformer Expert aiuta uno dei più grandi e rispettati centri di ricerca scientifica, il CERN, a monitorare i trasformatori obsoleti per anticipare i rischi legati all'invecchiamento e prolungare l'aspettativa di vita.
Scopri i servizi digitali
Puoi sfruttare i migliori servizi digitali grazie all'architettura e alla piattaforma EcoStruxure IoT, insieme al team di esperti remoti del Network Operation Center (hub servizi connessi).
Esplora altre offerte di servizi
Fonti
1CIGRE TB 642, 2015
2Sondaggio sull'affidabilità del trasformatore: tutorial di CIGRÉ WG A2.37 IET. 4. 474 - 485. 10.1049/iet-epa.2009.0297.
3IEEE C57.143
Che cos'è un sistema di monitoraggio del trasformatore?
Le soluzioni di monitoraggio dei trasformatori sono un insieme di software di monitoraggio della programmazione, sensori e servizi digitali, utilizzati per monitorare lo stato e le prestazioni dei trasformatori. Il suo obiettivo è di raccogliere dati su fattori come temperatura, livello dell'olio, umidità, surriscaldamento, vibrazioni e altro ancora. Successivamente, il sistema di monitoraggio analizza i dati e identifica eventuali problemi o aree problematiche che potrebbero influire sulle prestazioni del trasformatore. Grazie all'uso di informazioni in tempo reale sulle condizioni del trasformatore, è possibile evitarne la sostituzione anticipata, ottimizzando la sua manutenzione e aumentando la continuità operativa e, di conseguenza, riducendo i tempi di inattività. L'uso di soluzioni di monitoraggio dei trasformatori per questo tipo di attività contribuisce a ridurre i costi operativi e a ridurre al minimo le interruzioni più gravi.
In che modo può essere d'aiuto alla vostra attività?
Applicare una strategia di manutenzione predittiva riduce significativamente i tempi di inattività, che sono di estrema importanza per ogni azienda. È possibile pianificare la manutenzione e le riparazioni in modo da ridurre il rischio di problemi e inefficienze di grandi dimensioni. Di conseguenza, potrete ottenere una maggiore efficienza operativa. Grazie al monitoraggio preciso e completo dello stato della flotta di trasformatori, è possibile ridurre notevolmente i costi di manutenzione ed evitare allo stesso tempo sostituzioni costose. Mantenerli in buone condizioni si traduce in prestazioni ottimali e longevità.
Quali sono le caratteristiche e i servizi offerti dalla nostra soluzione di monitoraggio dei trasformatori?
Potete utilizzare le nostre soluzioni di monitoraggio dei trasformatori in base alle vostre esigenze e aspettative. È possibile iscriversi a una soluzione di automonitoraggio tramite EcoStruxure Transformer Expert per trasformatori dell’olio. Quest’offerta è disponibile in tre opzioni: Essential, All-in-One e Hydrogen Monitoring. Inoltre, nel caso in cui disponiate di risorse limitate, è possibile sottoscrivere un piano di servizi abilitati al digitale con monitoraggio avanzato basato sulle condizioni per i trasformatori e ottenere un supporto avanzato dai nostri esperti, sottoscrivendo un piano di servizi abilitati al digitale.