Se non sai rispondere...

...a queste domande sull'infrastruttura IT ibrida, hai bisogno di una soluzione DCIM (Data Center Infrastructure Management) aggiornata:

  • Quante sale server, armadi di cablaggio e sedi periferiche hai? In altre parole, di quanto "IT distribuito" si è proprietari?
  • Chi ha eseguito l'ultimo accesso al rack IT e qual è l'ambiente fisico appropriato per le apparecchiature ora considerate mission-critical?
  • Quanta energia sta consumando l'IT?
  • Sei pronto per l'incombente dilemma del consumo energetico nell’edge?

EcoStruxure IT, la nostra soluzione DCIM completa, affronta le sfide del DCIM 3.0 modernizzando il portfolio software per il monitoraggio e la gestione dell'espansione delle infrastrutture IT ibride, che negli ultimi anni è diventata sempre più complessa.

Le sfide del trend DCIM 3.0 sono la creazione di un ambiente ibrido

  • Resiliente
  • Sicuro
  • Sostenibile

Clienti che affrontano le sfide di DCIM 3.0 con Ecostruxure IT

  • Resilienza

  • Sicurezza

  • Sostenibilità

Stimare il valore potenziale del monitoraggio e dell'allarme DCIM per l'IT distribuito. Il calcolatore fornisce una struttura di facile utilizzo per comprendere il valore potenziale del software calcolando il ROI (ritorno degli investimenti) in base agli input.

Tre fasi per calcolare il consumo energetico IT totale dell'azienda utilizzando DCIM

Questo documento descrive i primi passi per i Chief Information Officer (CIO) nell'intraprendere il percorso verso la sostenibilità.

Risorse aggiuntive

  • two people looking at a computer

    Forum Ecostruxure IT

  • SDC Awards

    Vincitore del premio SDC

  • A winding road with trees

    Le 5 principali insidie della sostenibilità

  • Rapporti automatizzati sulla sostenibilità