Soluzioni di raffreddamento a liquido predisposte per l'intelligenza artificiale
Tecnologia di raffreddamento avanzata per l'era dell'intelligenza artificiale.
Nelle notizie
_BUILDER.IORectangle.webp)
Nelle notizie
_BUILDER.IORectangle.webp)



Scopri le nostre soluzioni di raffreddamento a liquido e ad aria


_BUILDER.IORectangle.webp)
Domande frequenti
Il raffreddamento a liquido è un metodo ad alta efficienza per il raffreddamento del data center che utilizza liquidi come acqua o fluidi dielettrici per rimuovere il calore dai server e dalle apparecchiature IT. Rispetto al raffreddamento ad aria, offre prestazioni termiche superiori, consentendo elaborazione dati ad alta densità e risparmio energetico. È un componente fondamentale delle moderne Soluzioni di raffreddamento a liquido per Data Center nuovi ed esistenti
Il raffreddamento a liquido è essenziale per la gestione del calore intenso generato da carichi di lavoro AI e server ad alta densità. Consente:
• Maggiore efficienza energetica e costi di raffreddamento ridotti
• Supporto per l'elaborazione ad alte prestazioni senza limitazioni termiche
• Ingombro fisico ridotto nello spazio operativo grazie a configurazioni server più dense
• Maggiore sostenibilità attraverso un consumo energetico ridotto
Le due tecniche nel raffreddamento liquido del data center sono:
• Raffreddamento diretto ai chip: Questo metodo, noto anche come raffreddamento diretto a liquido (DLC), fa circolare il refrigerante direttamente sui componenti che generano calore, come CPU e GPU, utilizzando piastre di raffreddamento. Offre un controllo termico preciso ed è ideale per carichi di lavoro dell’IA e ad alte prestazioni sia in applicazioni in contesti di nuova realizzazione (greenfield) sia in ambienti esistenti (brownfield).
• Raffreddamento a immersione: questa tecnica immerge interi server in un fluido dielettrico, consentendo una dissipazione uniforme del calore e un affidamento minimo sul flusso d'aria
Il portfolio end-to-end di Schneider Electric supporta entrambe le tecnologie, garantendo flessibilità, efficienza e scalabilità per i moderni data center.
Il Retrofit con raffreddamento a liquido è un modo pratico per modernizzare i Data Center esistenti raffreddati ad aria. Integrando tecnologie come gli scambiatori di calore a porta posteriore, le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) e i sistemi di raffreddamento ibridi , gli operatori possono migliorare le prestazioni termiche senza dover rinnovare completamente l’infrastruttura. Il retrofit consente di supportare carichi di lavoro ad alta densità migliorando al contempo l'efficienza energetica e la sostenibilità.