EcoStruxure™ per la generazione elettrica
Gestisci le sfide della generazione elettrica
Soluzioni per progettare e realizzare un’energia pulita più efficiente.
Sfruttamento di energia pulita efficiente
Storie di successi

Il futuro dell’energia è qui
Le reti sono il catalizzatore delle transizioni di energia, consentendo l’elettrificazione e la decarbonizzazione.
Che cosa sono le soluzioni di generazione elettrica?
Le soluzioni di generazione elettrica sono costituite da tecnologie, strategie e tecniche finalizzate a produrre elettricità in modo sostenibile, efficiente e affidabile. La crescente domanda di energia e la necessità di affrontare il cambiamento climatico sono due fattori critici che incoraggiano le imprese a sviluppare fonti di energia rinnovabili e a investire in tecnologie innovative.
In qualità di leader nella gestione dell’energia e nell’automazione, forniamo EcoStruxure per le soluzioni di generazione elettrica che garantiscono un’alta efficienza. Ciò consente una transizione graduale verso un futuro energetico più sostenibile sia per le imprese che per le community.
Quali sono i metodi per la generazione elettrica sostenibile?
La generazione elettrica sostenibile si concentra principalmente su tre fondamenti: energia eolica, energia idroelettrica ed energia solare. Sosteniamo l’adozione dell’energia eolica tramite software e hardware che aiutano le aziende a ottimizzare le prestazioni delle turbine e a integrare meglio l’energia eolica nella rete. La nostra offerta include sistemi fotovoltaici e piattaforme di gestione dell’energia per una produzione di energia solare ancora più conveniente ed efficiente. La produzione di energia idroelettrica è ottimizzata da una tecnologia all’avanguardia che migliora il funzionamento e l’efficienza delle centrali idroelettriche. Con lo sfruttamento di vento, acqua e sole, è possibile generare energia senza rappresentare una minaccia per l’ambiente.