1. Cos'è il software DCIM?
Il software Data Center Infrastructure Management (DCIM) è una soluzione innovativa che consente il monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura del Data Center. Offre maggiore visibilità e controllo sull'infrastruttura IT. Con l'introduzione del DCIM, è possibile migliorare la pianificazione della capacità, mantenere la continuità operativa e allo stesso tempo gestire gli allarmi in sede, nel cloud e nell’edge.
2. In che modo un software di gestione del Data Center può migliorare la tua azienda?
Il software DCIM 3 garantisce visibilità in tempo reale. Tale miglioramento nella gestione dell'infrastruttura del Data Center facilita il monitoraggio di tutti i sistemi, server, l’archiviazione, le reti e il raffreddamento. Utilizzando un software DCIM resiliente, sicuro e indipendente dal fornitore, è possibile prendere decisioni informate in merito alla pianificazione della capacità e all'allocazione delle risorse. Si traduce in un migliore utilizzo delle risorse disponibili.
La manutenzione predeterminata, unita all'osservazione costante di tutti i sistemi critici, consente alla tua azienda di evitare costosi tempi di inattività. Gli avvisi in caso di problemi offrono l'opportunità di risolvere il problema prima che si verifichi un guasto grave.
3. Quali sono i vantaggi del software per la gestione dei Data Center?
La gestione di un Data Center con l'uso delle nostre app Ecostruxure IT riduce notevolmente i costi, garantisce una migliore continuità operativa e in generale migliora il funzionamento e l'efficienza. Grazie alla visibilità in tempo reale di questo ambiente, è possibile pianificare le fasi successive, ottimizzare il lavoro e ottenere miglioramenti significativi in tutti gli aspetti chiave dell'operatività del Data Center.