Il sistema di gestione dell'energia (EMS) di Schneider Electric fornisce agli operatori di trasmissione una visione più approfondita delle reti di trasmissione principali e secondarie, con la possibilità di gestirle come sistema autonomo o totalmente integrato con il sistema ADMS di Schneider Electric. Il sistema di gestione dell'energia (EMS) di Schneider Electric, che include applicazioni per la stima dello stato, flusso di carico, flusso di potenza ottimale, analisi della contingenza, calcolo dei guasti, modifica ottimale della topologia, indici di prestazioni e stabilità della tensione, consente alle aziende elettriche di visualizzare, utilizzare, ottimizzare e gestire meglio le reti di trasmissione principali e secondarie.