Riducete al minimo i guasti del sistema di produzione e assicuratevi un'elevata disponibilità dell'impianto. Mantenete i massimi livelli di qualità elettrica riducendo al contempo i costi operativi.
Soluzione e vantaggi
Una soluzione di controllo e produzione di energia completa e scalabile, progettata per la gestione multi-site e la manutenzione da remoto. Basata sugli standard attuali, la nostra soluzione accorpa tutti i controlli idroelettrici in un unico sistema.
> Riduzione fino al 20% dei costi di investimento
> Riduzione fino al 30% dei costi di manutenzione
> Miglioramento dell'affidabilità operativa
BC Hydro
BC Hydro aggiorna l'obsolescente sistema di controllo Bailey installato presso la propria centrale termoelettrica Burrard di Port Moody al fine di ottenere un maggior livello di controllo ed efficienza.
Scopri i prodotti e le soluzioni
Modicon Quantum
Sistemi di telemetria e SCADA remoto
Servizi di distribuzione elettrica
Opera al massimo delle prestazioni in maniera sicura e coerente con l'assistenza degli esperti Schneider Electric per tutto il ciclo di vita dell'impianto.
Dalla consulenza su energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita delle risorse, disponiamo di servizi che soddisfano i requisiti della tua azienda.