Soluzioni per turbine eoliche: Circuito elettrico principale
Massima efficienza per migliorare la raccolta dell'energia. Prodotti specifici per il settore eolico in grado di rendere il vostro circuito elettrico principale più affidabile e sicuro.
Soluzioni per turbine eoliche: Circuito ausiliario
Da quadri elettrici a sistemi per la protezione contro le sovratensioni momentanee, Schneider Electric dispone di qualunque componente possiate aver bisogno. Tutti i componenti sono progettati per resistere alle condizioni operative difficili che le turbine eoliche rappresentano, garantendo tutta la sicurezza, la possibilità di potenziamento e il controllo dei costi necessari.
Soluzioni per turbine eoliche: Controllo della turbina
La sicurezza ed efficienza delle turbine eoliche richiedono dei sistemi di controllo automatico completi, energia di riserva e tutti i sensori o rilevatori del caso.
Soluzioni per parchi eolici: Raccolta dell'energia in media tensione
Qualora si debba gestire più di una turbina, l'energia acquisita deve essere raccolta prima di essere trasmessa alla centrale elettrica. Per compiere questa operazione nel modo più sicuro ed efficiente possibile, i gestori dei parchi eolici necessitano di un sistema per la raccolta dell'energia in media tensione.
Soluzioni per parchi eolici: Collegamento alla rete
Il collegamento alla rete elettrica comporta una serie di problematiche specifiche: sovratensioni momentanee, cali di tensione, distorsioni e, naturalmente, severi requisiti normativi da rispettare. Anche delle piccole variazioni dei flussi di corrente possono attivare gli interruttori automatici, con la conseguente trasmissione di carichi maggiori alle linee vicine e l'innesco di guasti a catena.
Soluzioni per parchi eolici: Supervisione centralizzata
I parchi eolici rappresentano degli impianti complessi da gestire, soprattutto in presenza di più siti. Pertanto, se i vostri profitti dipendono dalla vostra capacità di gestire in maniera accurata la salute generale e la produttività delle turbine, avete bisogno di dati certi.