I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Esperienze sanitarie eccezionali 

Assistenza di alta qualità ai pazienti e capacità di attrarre personale qualificato
Le strutture sanitarie devono far fronte a requisiti di conformità in continua evoluzione, aspettative dei pazienti e limitazioni delle risorse. Ecostruxure Connected Room Solutions for Healthcare fornisce ai pazienti un'esperienza integrata che consente di avere un controllo preciso degli ambienti, di ridurre le chiamate degli infermieri in modo che possano concentrarsi sulle cure, e di integrare i sistemi clinici e infrastrutturali per aumentare l'efficienza.
A person lying in a hospital bed

Gestione modulare, scalabile e semplice delle camere d’ospedale

A nurse holding a tablet with a patient lying in a bed

Riduci la durata della degenza

Offri ai pazienti un controllo personalizzato della temperatura della stanza, delle luci e delle tapparelle, oltre al monitoraggio del livello di rumore, chiamate agli infermieri e servizi di orientamento per migliorare la loro esperienza.
A close-up of a person wearing a mask and goggles

Assicura la soddisfazione del personale

Mantieni il personale qualificato con flussi di lavoro semplificati e riduci l'affaticamento dovuto alle chiamate degli infermieri e agli allarmi. I sensori per la persona aiutano a prevenire le cadute dei pazienti e a monitorare le attività insolite fuori orario.
A group of people in scrubs and face masks

Creare condizioni salutari

Mantenere il controllo e ottimizzare gli ambienti di cura con il flusso e la circolazione dell'aria fresca per prevenire contaminanti trasportati dall'aria in conformità agli standard come ASHRAE 170.
A doctor checking a patient's blood pressure

Ottimizzare l'efficienza

Riduci i costi operativi e incrementa l'efficienza energetica con sistemi integrati di gestione delle strutture, sistemi infermieristici/clinici e con strategie comuni di controllo della gestione delle camere.

Offrire valore a ogni cliente

Scopri le soluzioni

Contatta il reparto vendite

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Contatta il reparto vendite

Approfondisci le nostre soluzioni per il settore sanitario

Crea un ambiente sostenibile, resiliente, efficiente e incentrato sull'assistenza con soluzioni interamente digitali ed elettriche che consentono a una struttura sanitaria di essere in anticipo sui tempi.
Scopri EcoStruxure per l'assistenza sanitaria
A couple of doctors walking

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.

Che cos'è una camera intelligente in un ospedale? 

Una camera intelligente in un ospedale è una camera dei pazienti tecnologicamente avanzata che utilizza varie tecnologie innovative, tra cui le nostre soluzioni per ambienti connessi all'Ecostruxure. Grazie ai sistemi e ai dispositivi automatizzati che migliorano la qualità delle cure mediche, è possibile migliorare l'esperienza complessiva dei pazienti. In una camera intelligente, il personale medico può monitorare i pazienti in tempo reale e controllare da remoto l'ambiente della camera. Significa garantire una temperatura, un'illuminazione e un intrattenimento confortevoli. Le camere intelligenti offrono anche i letti intelligenti dell'ospedale del futuro. Sono dotati di sensori e sistemi di monitoraggio per il rilevamento dei segni vitali, i movimenti e i modelli di sonno dei pazienti. 

In che modo le nostre soluzioni intelligenti per la gestione delle camere d'ospedale possono essere d'aiuto? 

Le nostre soluzioni intelligenti per la gestione delle camere d'ospedale migliorano i risultati sanitari, la qualità dell'assistenza e la soddisfazione dei pazienti, risparmiando energia e riducendo l'impatto ambientale. Fornendo ai professionisti sanitari dati in tempo reale sui pazienti e il controllo dell'ambiente della camera, possiamo aumentare l'efficienza delle cure mediche e rendere l'esperienza ospedaliera più confortevole per i pazienti. Le nostre soluzioni consentono inoltre agli ospedali di ridurre i consumi energetici, contribuendo in ultima analisi a un futuro più sostenibile. Grazie a una migliore gestione dell'energia, riduciamo anche i costi di gestione e aumentiamo l'efficienza dei costi degli ospedali a lungo termine. Grazie alle nostre camere intelligenti e ai letti intelligenti degli ospedali del futuro, i pazienti possono godere di una temperatura confortevole, intrattenimento e una migliore qualità della vita mentre ricevono servizi sanitari di alta qualità. La scelta delle nostre soluzioni intelligenti per la gestione delle camere d'ospedale consente di sperimentare immediatamente l'ospedale del futuro.