Impianti di trattamento delle acque reflue: Automazione e controllo
Architetture di automazione basate su Ethernet, librerie di software e dispositivi per l'alimentazione e i processi completamente integrati sviluppati su misura, testati e collaudati migliorano l'affidabilità, l'efficienza e la produttività.
La riduzione della spesa operativa (OPEX) e la riqualificazione di infrastrutture obsolete con un budget limitato sono una sfida per qualsiasi impianto di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Le soluzioni di automazione dei processi di Schneider Electric ti consentono di svolgere la tua attività in modo più efficiente e sicuro, risparmiando energia e costi.
Soluzioni e vantaggi
Le nostre soluzioni per l'automazione, l'alimentazione e l'ottimizzazione degli impianti aiutano i clienti a ridurre il consumo e i costi dell'energia fino al 30% e a garantire la conformità alle normative.
> L'offerta più completa e scalabile del settore che include da singoli controller a soluzioni DSC
> Architetture di riferimento testate, convalidate e documentate per le applicazioni idriche tipiche
> Soluzioni completamente integrate dal livello di azienda a livello di campo
> Sicurezza informatica end-to-end
Contea di Monroe
Schneider Electric ha assistito Monroe County Pure Waters nell'implementazione di una piattaforma PAC (Programmable Automation Controller) e di un nuovo sistema SCADA.
L'azienda Wide Bay Water Corporation ha avviato la costruzione di un impianto con una capacità equivalente al consumo di acqua di 10.000 abitazioni, ovvero 4,8 milioni di litri al giorno.
Migliora la protezione della tua infrastruttura critica. La sicurezza del sistema è fondamentale per il raggiungimento dei tuoi obiettivi di rendimento
Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita delle risorse, offriamo servizi adatti a qualunque requisito aziendale.
Controlla l'efficienza, la protezione, la sicurezza informatica, l'affidabilità e rischi ambientali con le nostre soluzioni di automazione dei processi.