Gestione intelligente delle camere degli ospedali

Una soluzione per affrontare le sfide attuali

10 milioni

carenza prevista di operatori sanitari entro il 2030¹.

5%

delle emissioni globali totali di gas a effetto serra sono causate dal settore sanitario².

~43%

dei pazienti credono che le organizzazioni sanitarie offrano un'esperienza di alta qualità³.

Riduci la durata della degenza

Offri ai pazienti un controllo personalizzato della temperatura della stanza, delle luci e delle tapparelle, oltre al monitoraggio del livello di rumore, chiamate agli infermieri e servizi di orientamento per migliorare la loro esperienza.

Assicura la soddisfazione del personale

Mantieni il personale qualificato con flussi di lavoro semplificati e riduci l'affaticamento dovuto alle chiamate degli infermieri e agli allarmi. I sensori per la persona aiutano a prevenire le cadute dei pazienti e a monitorare le attività insolite fuori orario.

Creare condizioni salutari

Mantenere il controllo e ottimizzare gli ambienti di cura con il flusso e la circolazione dell'aria fresca per prevenire contaminanti trasportati dall'aria in conformità agli standard come ASHRAE 170.

Ottimizzare l'efficienza

Riduci i costi operativi e aumenta l’efficienza energetica grazie a una gestione integrata delle strutture, ai sistemi per infermieri/clinici e a strategie comuni di controllo degli ambienti.

Offrire valore a ogni cliente

  • Garantisci la sicurezza dei pazienti, del personale e dei visitatori, un'assistenza di alta qualità per i pazienti e la riservatezza dei dati.
  • Garantisci la salute e la stabilità finanziaria della struttura, rispettando al contempo le normative ambientali e di conformità.
  • Attrarre, reclutare e mantenere personale sanitario di prim'ordine.
  • Consenti ai proprietari delle strutture sanitarie di offrire una migliore esperienza per i pazienti con soluzioni digitali, flessibili e scalabili.
  • Riduci il carbonio incorporato eliminando gateway e hardware ridondanti, grazie a componenti modulari.
  • Supera le aspettative sia nella fase di costruzione che in quella operativa con una soluzione completa e una semplice integrazione con i sistemi di terze parti dei clienti e con il cloud IoT.
  • Garantisci la continuità operativa e della struttura con una soluzione modulare, semplice da installare e scalabile per il controllo intelligente degli ambienti in una vasta gamma di strutture sanitarie.
  • Riduci i costi di esercizio con la gestione infrastrutturale integrata a livello di sistema di gestione degli edifici (BMS) per fornire informazioni dettagliate su tutti i sistemi delle camere di degenza dei pazienti.
  • Configurare le camere in più modalità o scenari in base allo stato di occupazione delle camere.
  • Integrare i sistemi clinici a livello di BMS per garantire un funzionamento efficiente del sistema e coordinare la manutenzione con l'effettiva occupazione delle camere.
  • Gestisci l'intera struttura e ottieni indicazioni operative con un'unica piattaforma comoda e una semplice integrazione con Ecostruxure Building Operation.
  • Configurare gli spazi in più modalità o scenari in base allo stato delle camere.
  • Tempi di commercializzazione rapidi: installazione rapida e con tempi di interruzione o inattività minimi per le attività quotidiane.
  • Personalizza e dimensiona facilmente la soluzione per soddisfare le esigenze dinamiche di spazio e tecnologia delle strutture sanitarie.

Stanza di hotel
Offri esperienze eccezionali agli ospiti negli hotel. Aumenta la fidelizzazione e incrementa i ricavi con stanze che regolano automaticamente temperatura, illuminazione e altri elementi all’ingresso dell’ospite.