Soluzioni per le operazioni remote

È fondamentale ottimizzare la produzione sul campo, incrementando al tempo stesso la sicurezza della forza lavoro e riducendo i costi totali di proprietà. Il trasferimento dei dati dalle risorse remote deve essere sicuro e affidabile. È fondamentale anche semplificare i processi decisionali e facilitare l'implementazione e la configurazione con un'architettura scalabile e flessibile.

lady analysis the graph

Soluzioni di monitoraggio remoto

Soluzioni sostenibili, affidabili e sicure per le vostre operazioni remote.

Operazioni remote per energie e sostanze chimiche

Una soluzione completa: strumentazione wireless, unità RTU intelligenti, applicazioni integrate, interrogazione e archiviazione di dati di misurazione dell'efficienza da remoto.

  • Upstream: gestione dei pozzi, automazione dei siti dei pozzi, controllo della pompa petrolifera, misurazioni di gas e liquidi, software SCADA
  • Pipeline - Software SCADA
Testo alternativo di default

Soluzioni e vantaggi per le energie e le sostanze chimiche

Operazioni remote per acquedotti e acque reflue

Soluzioni operative remote per il monitoraggio e il controllo dell'infrastruttura critica mondiale e per garantire una fornitura sicura e affidabile di energia e risorse idriche.

  • impianto di trattamento delle acque reflue
  • Stazioni e reti di sollevamento delle acque reflue
  • Reti idriche
  • Risorse idriche
Testo alternativo di default

Soluzioni e vantaggi per acquedotti e acque reflue

Perché collaborare con noi?

  • Testo alternativo di default
    Operazioni remote
  • Icona Grafico
    Funzionalità superiori per risultati superiori

Avvenimenti relativi a soluzioni di automazione remota

  • Testo alternativo di default
  • Testo alternativo di default
  • Testo alternativo di default
  • tcm_4-45777_SE_facts_Asset_opti
  • Testo alternativo di default
  • Testo alternativo di default

Serve aiuto?

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

Supporto Guidato

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.