I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
lady analysis the graph
Soluzioni di monitoraggio remoto
Soluzioni sostenibili, affidabili e sicure per le vostre operazioni remote.

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Una piattaforma software aperta, efficace sia per gli ambienti aziendali di grandi dimensioni che per i sistemi di piccole dimensioni, che fornisce potenti funzionalità per la gestione remota dell'infrastruttura critica.

Gestione delle risorse energetiche e chimiche remote

  • Funzionamento 24/7 dell'infrastruttura critica
  • Implementazione e gestione di risorse sul campo eterogenee
  • Rigidi requisiti di rendicontazione
  • Misurazione di liquidi/gas
  • Reti di comunicazione radio e distribuite
  • Classificazione per ambienti difficili
  • Facilità d'uso

Soluzioni e vantaggi per le energie e le sostanze chimiche

Gestione delle risorse idriche e di acque reflue remote

  • L'infrastruttura critica deve funzionare 24/7
  • Rigidi requisiti di rendicontazione
  • Ambienti difficili
  • Implementazione su vasta scala delle risorse

Soluzioni e vantaggi per acquedotti e acque reflue

Software e prodotti in primo piano

 

SCADAPack™ 47x | 47xi

 

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra

1. Cos'è un sistema di gestione remota?   

I sistemi di gestione e monitoraggio remoto offrono un metodo coerente e affidabile per monitorare le risorse e raccogliere metriche di rendimento vitali. I supervisori dei processi o delle strutture e gli altri membri del personale vengono forniti con statistiche sulle prestazioni in tempo reale, che forniscono informazioni critiche sulle condizioni, i processi e le operazioni del sistema, oltre che avvisi in tempo reale quando le transizioni delle prestazioni non rientrano nei limiti stabiliti.  

Le soluzioni di gestione e monitoraggio remoto per l'automazione industriale aiutano le aziende a ridurre i costi totali riducendo i tempi di fermo, aumentando la produttività e semplificando la manutenzione. Schneider Electric fornisce soluzioni di gestione dell'infrastruttura remota intelligenti, efficaci, scalabili e sostenibili con soluzioni field-to-enterprise complete e senza soluzione di continuità per il controllo dei costi di proprietà, garantendo maggiore efficienza, sicurezza e conformità alle normative.   

2. Cos'è un RMM?  

Gestione del monitoraggio remoto (RMM), spesso definita gestione di rete, può essere considerata una piattaforma che assiste i provider di servizi IT gestiti (MSP) nell'abilitazione del monitoraggio remoto per terminali di endpoint client, reti e dispositivi informatici. Con lo sviluppo delle tecnologie RMM, i fornitori di servizi IT si sono rivolti ai fornitori di servizi gestiti o agli integratori di sistemi monitorando e controllando attivamente i sistemi o implementando soluzioni di automazione remota per i processi, identificando e risolvendo i guasti. L'integrazione di soluzioni RMM consente flussi di reddito più elevati e più affidabili, oltre a una maggiore visibilità dello stato di salute dell'azienda.   

3. Che cos'è l'IoT e il monitoraggio delle risorse? 

Sia che si tratti di monitorare le flotte automobilistiche, identificare i container, rintracciare i prodotti rubati o mancanti, o di rilevare cambiamenti ambientali, il monitoraggio degli asset IoT offre la possibilità di aumentare la produttività in un'ampia varietà di settori. Le soluzioni di monitoraggio dell'IoT e delle risorse implicano la disponibilità di informazioni in tempo reale, la riduzione del coinvolgimento umano, l'ottimizzazione delle risorse, il monitoraggio dei costi, il monitoraggio avanzato, la manutenzione e la sicurezza.  Le soluzioni di monitoraggio remoto delle risorse di Schneider Electric consentono una gestione efficiente delle operazioni e delle risorse remote durante il loro ciclo di vita, garantendo al tempo stesso un ritorno ottimale sull'investimento.