Continuità e affidabilità dell’alimentazione elettrica
Identifica i rischi dell'impianto elettrico per evitare costose interruzioni e garantire una rapida risoluzione dei problemi.
Evita i fuori-servizio non pianificati
I disturbi sulla rete di alimentazione come sovratensioni o interruzioni di corrente possono generare fuori servizio non pianificati o blocchi alla produzione. Come evitare i rischi di fermo impianto?
Le nostre soluzioni
Prodotti, software e servizi per la prevenzione dei tempi di inattività
Soluzioni per evitare tempi di inattività non pianificati
Scopri la selettività (discriminazione)
Utilizza il software più recente per ottimizzare la progettazione dell'installazione, calcolare e dimensionare i componenti elettrici.
Scopri la gestione delle risorse
Visibilità completa con informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'impianto elettrico.
Localizzazione dei guasti e causa principale
Notifica immediata dell'incidente per ripristinare rapidamente l'alimentazione con tempi di inattività minimi.
Scopri il software di progettazione
Riduzione al minimo dei vincoli operativi e dei costi associati.
Esplora EcoStruxure Power
Fornire una distribuzione dell’energia sicura, affidabile e sostenibile.
Informazioni approfondite sull'affidabilità e la disponibilità dell'alimentazione
Scopri le esperienze dei clienti, le guide tecniche, i white paper e molto altro ancora.
Che cos'è la disponibilità di energia elettrica?
La disponibilità di energia è una delle applicazioni critiche principali nel campo dell'energia; si riferisce alla capacità di un sistema elettrico di fornire energia con la qualità adeguata per le apparecchiature alimentate, spesso misurata come tasso di operatività in un periodo definito.
Che cos’è l'affidabilità del sistema elettrico?
L'affidabilità del sistema elettrico è la capacità di un sistema o di una rete elettrica di fornire ai clienti una fornitura affidabile di energia elettrica in modo coerente, per sostenere il loro stile di vita e gestire le loro attività.
Come si fa a prevenire i tempi di inattività e a massimizzare la continuità operativa?
La digitalizzazione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica aiuterà a migliorare la visibilità, fornire informazioni utili e supportare le decisioni, contribuendo a chiarire le complesse problematiche legate alla qualità dell'energia che possono influire sulle operazioni e sulla durata delle risorse critiche.
Rimani aggiornato sulle ultime innovazioni nelle soluzioni di connettività e design per la distribuzione dell'energia progettate per prevenire interruzioni non pianificate e garantire la massima disponibilità e affidabilità dell'energia.
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.