Le aree a rischio di incendi elettrici negli edifici commerciali
-
Le caratteristiche dei rischi di incendio che si possono riscontrare nei quadri di distribuzione in bassa tensione (BT) principali e secondari includono: alta intensità nel funzionamento normale, corrente di cortocircuito elevata, alta densità, sbarra di distribuzione nuda negli scomparti con un problema di rialzo termico T°, problemi di collegamento dell'alimentazione e possibilità di guasti da arco interno.
Il pannello di controllo di una macchina con un numero elevato di collegamenti, interruttori, alimentatori ausiliari, trasformatori e, soprattutto, variatori di velocità deve essere progettato e fabbricato con cura per ridurre il rischio di incendi elettrici.
Le soluzioni di Schneider Electric includono: -
Un guasto di isolamento tra un conduttore di linea e la messa a terra, ad esempio in ambienti polverosi e umidi, può causare un guasto da arco a bassa intensità che il conduttore di linea sopporta, ma rimane abbastanza alto da provocare un incendio. Alcuni test hanno dimostrato che una corrente di guasto di appena 300 mA può provocare un rischio concreto di incendio.
Una superficie di isolamento contaminata e umida può dare luogo a piccole scariche elettriche, causando depositi di carbonio con conseguente aumento della conduttività. Se la dispersione di corrente supera i 300 mA, i depositi di carbonio e l'isolamento possono infiammarsi rapidamente e costituire un pericolo d'incendio.
Per garantire la protezione contro gli incendi dei circuiti di alimentazione e distribuzione: I dispositivi a corrente residua (RCD) possono essere efficaci nella protezione da questi pericoli in quanto rilevano correnti di dispersione inferiori a 300 mA.
Schneider Electric offre un'ampia scelta di soluzioni, tra cui: -
Sistemi e circuiti di distribuzione finali presentano gli stessi rischi dei circuiti di alimentazione e distribuzione, ma a causa della quantità di collegamenti, della sezione ridotta e del tipo di metodo di installazione dei cavi (minore protezione meccanica), il rischio di danneggiamento dei cavi è superiore rispetto ai circuiti di alimentazione e distribuzione.
Le norme internazionali serie IEC60364 e le normative locali correlate riconoscono l'uso di RCD con sensibilità inferiore a 300 mA per la protezione contro le dispersioni di corrente quale metodo di protezione efficace contro il rischio di incendio causato da un guasto dell'isolamento.
Schneider Electric produce tre tipologie di RCD (RCD, RCCB e RCBO di dispersione verso terra) che possono essere utilizzate nelle installazioni di quadri di distribuzione secondari e finali:
Contribuisci a prevenire gli incendi elettrici nell'impianto
Scopri come andare oltre gli standard per gli impianti elettrici. La nostra guida gratuita per la prevenzione degli incendi elettrici tiene conto del rischio di incendi causati da correnti elettriche che scendono al di sotto delle soglie di protezione dalle sovracorrenti. Illustra le più recenti soluzioni di sicurezza antincendio per contribuire a ridurre tali pericoli negli impianti nuovi ed esistenti all'interno degli edifici commerciali.
Esplora le soluzioni antincendio e contribuisci a migliorare la sicurezza
Software e prodotti in primo piano
Software e prodotti in primo piano
Scopri gli ultimi approfondimenti sui sistemi di alimentazione connessi
Schneider Electric può aiutarti a migliorare le tue attività di progettazione, costruzione o installazione di prodotti di distribuzione elettrica in edifici commerciali. I nostri programmi di partnership offrono corsi di formazione esclusivi, webinar, strumenti, risorse e molto altro ancora.
Serve aiuto?
Conosci le ultime tecnologie per la prevenzione degli incendi elettrici?
Quando si valutano tutti i rischi a cui un edificio o un impianto sono soggetti, gli incendi elettrici dovrebbero essere in cima alla lista. Tuttavia, anche se questi eventi sono frequenti e hanno molte cause potenziali, usando l'approccio corretto è possibile prevenirli. Attraverso l'integrazione di soluzioni connesse in tutto il circuito, un consulente tecnico è in grado di proteggere dai pericoli, spesso sottovalutati, costituiti da installazioni difettose e componenti obsoleti. Tale prevenzione intelligente degli incendi elettrici garantisce al tempo stesso protezione affidabile e massima tranquillità.
Quando si valutano tutti i rischi a cui un edificio o un impianto sono soggetti, gli incendi elettrici dovrebbero essere in cima alla lista. Tuttavia, anche se questi eventi sono frequenti e hanno molte cause potenziali, usando l'approccio corretto è possibile prevenirli. Attraverso l'integrazione di soluzioni connesse in tutto il circuito, un consulente tecnico è in grado di proteggere dai pericoli, spesso sottovalutati, costituiti da installazioni difettose e componenti obsoleti. Tale prevenzione intelligente degli incendi elettrici garantisce al tempo stesso protezione affidabile e massima tranquillità.