I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Azienda dell'anno per i sistemi con strumentazione per la sicurezza

Schneider Electric ha ricevuto il premio Frost & Sullivan Best Practice of the Year per i suoi sistemi con strumentazione per la sicurezza EcoStruxure Triconex.
Ulteriori dettagli

Sicuro

Le soluzioni di sicurezza scalabili garantiscono un funzionamento sicuro e continuo per i settori e le applicazioni più impegnativi.

Disponibile

Le soluzioni a elevata disponibilità garantiscono la massima disponibilità della produzione e la durata delle prestazioni.

Sicurezza informatica

Protezione da attacchi informatici dannosi con protezione intrinseca della sicurezza informatica integrata.

Il nostro portafoglio di soluzioni per la gestione della sicurezza del processo

Massimizzare la sicurezza delle macchine
I costruttori di macchine devono ottimizzare la sicurezza bilanciando al tempo stesso i costi, la produttività e le esigenze in evoluzione, rispettando al tempo stesso gli standard e le normative.
A person working on a machine

Punti salienti dell'offerta sulla sicurezza dei processi

Sistemi con strumentazione per la sicurezza Triconex

La soluzione di sicurezza ottimale i settori ad alto rischio, tra cui petrolio e gas, petrolchimica, raffinazione e chimica.

Quando la sicurezza e la protezione delle risorse sono critiche per l'attività.

Risorse

Servizi di gestione della sicurezza del processo

I nostri esperti dedicati alla sicurezza e la nostra rete di partner per la sicurezza assicurano che gli impianti e le apparecchiature siano ben progettati, funzionino in modo sicuro e siano gestiti correttamente.
Scopri di più

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.

1. Che cos’è la gestione della sicurezza del processo?

La gestione della sicurezza del processo è un insieme di linee guida e procedure che utilizziamo per prevenire o ridurre al minimo l’impatto di guasti o altri incidenti. Le industrie che gestiscono materiali pericolosi devono implementare una gestione della sicurezza del processo per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, degli appaltatori e dell’intero ambiente che circonda la struttura.

La gestione della sicurezza del processo si concentra su identificazione, valutazione e controllo di una serie di pericoli. Di solito sono associati all’uso di attrezzature ad alto rischio oppure a produzione, manipolazione o utilizzo di sostanze chimiche pericolose.

2. In che modo la sicurezza funzionale migliora il tuo business?

Implementando arresti di emergenza e precisi sistemi di monitoraggio, possiamo anticipare eventuali guasti e reagire di conseguenza a situazioni pericolose per la vita o la salute. Le condizioni pericolose richiedono azioni immediate, ad esempio, lo spegnimento della struttura e dell’ambiente circostante. Dopo aver introdotto lo stato sicuro, è possibile eliminare il pericolo e ripristinare il funzionamento completo della fabbrica o di altre unità industriali.

3. Dove applicare le nostre soluzioni di sicurezza funzionale?

Poiché i sistemi di gestione della sicurezza del processo sono fondamentali per le industrie che presentano rischi notevoli per il personale e l’ambiente, vengono spesso applicati come misura di sicurezza nel settore industriale. Un ulteriore piano di gestione della sicurezza è pertanto fondamentale per caldaie, bruciatori, forni, riscaldatori e altri complessi di bruciatori.

Inoltre, una protezione resiliente e ben pensata nel settore del gas e degli incendi è di estrema importanza. Un altro esempio dell’introduzione di queste misure di sicurezza è rappresentato dalle apparecchiature ad alto rischio sotto forma di turbine idroelettriche, compressori di processo, generatori e altre turbomacchine.