Soluzioni per edifici ad efficienza energetica
Scopri come migliorare l’efficienza energetica negli edifici commerciali e superare gli obiettivi di sostenibilità.
Approfondisci le nuove applicazioni nell’ambito energetico degli edifici
Offriamo sistemi di distribuzione dell’energia intelligenti che integrano un software di gestione energetica per monitorare e analizzare con precisione il consumo di energia elettrica.
75%
degli edifici attuali all’interno dell’UE sono ad efficienza energetica¹.
80%
delle aziende più importanti del mondo si occupano di sostenibilità².
95%
dell’aumento della capacità di produzione energetica entro il 2026 sarà legato alle energie rinnovabili³.
Sfrutta le nostre soluzioni per edifici ad alta efficienza energetica
Rivoluziona la tua attività con EcoStruxure Power
Valuta l’energia sostenibile e la gestione dell’alimentazione con Ecostruxure Power. Ottieni la certificazione volontaria per l’ecocompatibilità degli edifici, utilizza app di monitoraggio ed esecuzione di report digitali e rispetta le normative locali. Accedi a tutti gli strumenti e i sistemi innovativi per migliorare l’operatività dei clienti.
Scopri i nostri software, servizi e prodotti
Potrebbe anche interessarti:
Risorse
1 Commissione europea, Ondata di rinnovamento
2 KPMG, Il sondaggio KPMG sul rendiconto della sostenibilità 2020
3 Agenzia internazionale dell’energia, La crescita delle energie rinnovabili sta accelerando più rapidamente che mai in tutto il mondo, favorendo l’affermazione di una nuova economia energetica globale
Perché la sostenibilità e l’efficienza energetica negli edifici commerciali sono importanti?
Le aziende attente alla sostenibilità si dimostrano più efficaci e i clienti dichiarano la loro fedeltà alle aziende che sostengono le questioni sociali o ambientali. I professionisti del settore elettrico sono al centro della transizione energetica e degli edifici intelligenti. Per affrontare la digitization, potenzia l’efficienza e raggiungi gli obiettivi di sostenibilità, necessari per creare la gestione energetica. Incrementando l’efficienza energetica negli edifici commerciali e implementando la nostra strategia per le energie rinnovabili in tutti i prodotti e servizi, puoi aiutare i tuoi clienti a raggiungere gli obiettivi aziendali.
Come rendere sostenibile un edificio?
Schneider Electric ha una comprovata esperienza nell’assistenza ai clienti per incrementare l’efficienza energetica negli edifici commerciali, ottimizzare l’ingombro e risparmiare energia e costi di manutenzione. Per rendere un edificio più sostenibile, forniamo la nostra piattaforma EcoStruxure, il software di gestione dell'energia, le apparecchiature di manovra per la distribuzione dell'alimentazione e i servizi digitali, che consentono di collegare tutti i prodotti nella rete e raccogliere dati e informazioni critiche per ottimizzare l'uso dell'energia e rivoluzionare i programmi di manutenzione. Vi aiuteremo a garantire la sostenibilità e l'uso ottimale delle risorse attraverso le fasi di produzione e funzionamento. Progettando edifici ad alta efficienza energetica, stiamo facendo un passo avanti verso un futuro migliore.