Soluzioni per il controllo delle macchine a turbina
Scopri in che modo le nostre soluzioni di modernizzazione hanno aiutato l'impianto petrolchimico con i suoi sistemi di controllo obsoleti.
Controllo delle risorse critiche
Sfrutta le nostre soluzioni per macchine a turbina per migliorare le prestazioni di turbine a gas, a vapore e idroelettriche
Modernizzazione delle turbine con le nostre soluzioni di controllo delle turbomacchine
Poiché la produzione globale e la sicurezza dell'impianto dipendono dalle prestazioni delle macchine a turbina, è fondamentale ridurre al minimo i guasti e le interruzioni non pianificate. L'installazione di nuovi controlli delle turbine consente di ripristinare le prestazioni delle macchine e di garantirne la redditività.
Scopri le nostre soluzioni per il controllo delle turbomacchine
Soluzioni per il controllo delle macchine a turbina per l'industria petrolifera
Gli aggiornamenti delle turbine migliorano sia le prestazioni che la sicurezza. Soluzioni complete per il controllo dei compressori, con protezione dai picchi, performance e condivisione dei carichi, per proteggere le turbine e incrementare la produttività.
Controllo dei picchi
Gli algoritmi integrati con strategie di automazione dei processi proteggono i...
Controllo delle prestazioni del...
Un controllo efficiente del carico soddisfa i requisiti del processo e mantiene i limiti...
Controllo disaccoppiamento
Il controllo del disaccoppiamento bilancia le prestazioni e il controllo dei picchi per...
Controllo del driver del vapore
I controlli integrati forniscono un controllo continuo dei collettori di vapore e una...
Servizi digitali e tecnici per TMC
Le nostre soluzioni digitali consentono di monitorare le risorse per evitare danni potenziali, ridurre i costi di manutenzione e aumentare l'utilizzo delle risorse. I nostri servizi con soluzioni digitali migliorano l'efficienza operativa, l'impatto economico e il ritorno degli investimenti (ROI).
Esplora la nostra offerta per il controllo delle macchine a turbina
Sfrutta una gamma completa di servizi di progettazione e consulenza sviluppati nel corso di decenni di esperienza nel controllo delle turbomacchine.
Le nostre offerte di servizi per macchine a turbina includono: progettazione ingegneristica front-end (FEED), valutazioni tecniche specialistiche, supporto per la messa in servizio e l'avviamento per garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni.
1. Dove vengono utilizzate le turbomacchine?
Quasi tutte le forme di energia rinnovabile con i macchinari richiedono l'uso di turbomacchine. Che si tratti di compressori, soffianti, prese d'aria, pompe o turbine, queste soluzioni per macchine a turbina includono una gamma di componenti essenziali per la produzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile. In generale, le turbomacchine sono divise in due categorie: la prima viene utilizzata per produrre energia. Include turbine a vapore, turbine idroelettriche e turbine a gas. La seconda è quella di aumentare la pressione totale del fluido di lavoro consumando energia. Ciò include turbine a vapore, turbine a gas e motori che azionano pompe, compressori e ventilatori. Con l'utilizzo diffuso delle soluzioni di processo delle turbomacchine e i progressi sul campo, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni di processo delle turbomacchine e delle turbomacchine per garantire prestazioni ottimali e raggiungere gli obiettivi energetici
2. A cosa serve la turbomacchine
I motori possono azionare pompe, compressori e ventilatori. Soluzioni per turbine, generatori, compressori e unità, con competenze di retrofit meccanico e un'ampia gamma di soluzioni per turbomacchine, consentono l'eccellenza operativa e la sicurezza ottimizzata. Le macchine a turbina possono essere utilizzate per la generazione di energia, i processi automobilistici, i sistemi aerospaziali e altre applicazioni in vari settori. Forniamo soluzioni di processo per macchine a turbina per scopi generici e applicazioni critiche, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa e consentendo al tempo stesso un monitoraggio delle prestazioni e una gestione delle risorse migliorati
3 Perché le soluzioni di controllo delle turbomacchine sono essenziali?
Le strutture di processo alimentate a turbina devono funzionare ininterrottamente per un decennio o più. Ciò richiede controlli solidi, componenti meccanici affidabili, la possibilità di evitare sganci falsi e la possibilità di riparare ed eseguire test online. Le soluzioni di retrofit meccanico possono prolungare la durata delle apparecchiature di controllo delle turbomacchine e aumentare l'affidabilità complessiva migliorando la visualizzazione, la diagnostica e le simulazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa garantendo cambiamenti più rapidi. Offriamo solide soluzioni per macchine a turbina, tra cui software, sistemi di sicurezza e controller, come i sistemi di sicurezza Triconex Ecostruxure, Foxboro DCS Ecostruxure, PLA, PAC, controller dedicati e HMI (Human Machine Interface).