シュナイダーエレクトリック、コストパフォーマンスに優れた積層表示灯「Easy Harmony XVGK」を発売
Tokyo, 日本
22/10/2025
- 必要十分な機能と高い品質を両立した高コストパフォーマンスシリーズにΦ50 積層表示灯をラインアップ
- 制御盤を構成する主要コンポーネントを網羅し、新興国市場向け装置へのニーズをサポート
エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、高いコストパフォーマンスを実現した制御盤向けの製品群「Easyシリーズ」の新製品として、高輝度LEDを採用した積層表示灯「Easy Harmony XVGK」を2025年11月4日より販売を開始いたします。
Easyシリーズは、アジアをはじめとする新興市場のニーズに応えるべく、シンプル化された必要十分な機能と高い品質レベルを両立しながら、優れたコストパフォーマンスを実現したシリーズです。制御盤を構成する主要コンポーネントを網羅し、シンプルながら高い信頼性を備えたサブブランドとして、グローバルに展開しています。
今回発売を開始する積層表示灯「Easy Harmony XVGK」は、同社が中国・上海の開発拠点で開発・設計したもので、制御盤や各種産業装置においてシビアなコスト削減が必要とされる、中国やインド、東南アジア、中東、東欧、アフリカ、南アメリカなどの新興国市場に向けた価格競争力の高い装置開発を広くサポートすることを目指しています。
積層表示灯 Easy Harmony XVGKの主な特長
- 高輝度LEDチップにより、明るく視認性の高い表示を実現
- 1~4段の構成と4種類の設置方式に対応 装置運搬時に表示灯を畳める可倒式台座を標準ラインナップ
- レンズ表面に段差がなく、ゴミが溜まりにくい設計
- 組み立て済みで、直径50mmのカラーグローブを採用
- 保護等級 最大IP65に対応
- 衝撃・温度・振動に強い堅牢設計で産業用途に最適
- CE/cULus/CCC/CB Scheme認証取得済み 輸出時も安心
シュナイダーエレクトリックは、今後もEasyシリーズのラインアップを拡充し、日本企業が手掛ける装置が海外市場で競争力を発揮するための製品群の提供を通じて、グローバルな製造業の発展に貢献します。
参考:現在展開中の Easyシリーズのラインアップ
- タッチパネル表示器:ET6000シリーズ
- パワーサプライ:ABL2シリーズ
- 電磁リレー:RXM2LBシリーズ、RXM4LBシリーズ
- 積層表示灯:XVGシリーズ、XVGKシリーズ
Wiztrustブロックチェーン認定プラットフォームの導入
2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。