シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

UPSの効率運用を可能にする「Network Management Card 3」を発売

  • アクセサリーカードを挿入するだけでUPSの安全なリモート監視と制御を可能に
  • 物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全なシャットダウンを実施するソフトウェアと連携
  • システム全体の可用性を最大限に高めるための様々なオプションの提供

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、UPS(無停電電源装置)のリーディングブランド「APC by Schneider Electric」からUPSのアクセサリー製品でUPSを遠隔監視・制御する「Network Management Card 3」 を発売します。出荷開始日は、2020年5月25日を予定しています。

APC Network Management Card 3」は、サーバールームやデータセンターなどに設置したUPSの安全なリモート監視と制御を可能にするアクセサリカードシステムです。SNMPプロトコルに対応し、通知ならびにとロギング機能により、タイムリーな状況把握と発生した問題を特定し、障害を予防します。
「Network Management Card 3」は、「APC PowerChute™ Network Shutdown」ソフトウェアと連携し、UPSで保護されたサーバーに対し、停電時に安全で確実なシャットダウンを実行します。VMware, Nutanixなど、ハイパーコンバージドシステムにも対応しています。(VMware Ready、Nutanix Ready AHV認証取得)

従来提供してきた「Network Management Card 2」に対し、今回の製品ではプロセッサーと回路設計を刷新し、処理能力の向上と高速ネットワーク環境を提供することで、パフォーマンスと管理性を最大限に高める仕様としました。

● APC Network Management Card 3 の主な機能

【監視・通知】
UPSの運転状況やバッテリー状態を常時監視し、変化や問題が生じた際にアラートおよび通知します。
次世代の運用管理ソフトウェアEcoStruxureTM IT Expertによる統合監視にも対応。
【スケジュール】
UPSの電源オン/オフのスケジューリング、リモートからのUPSオン/オフ/スリープなどの制御を行います。
【データロギング】
電源の状態の確認やデータログを分析することで、問題の傾向を特定し、電源障害を未然に防ぎます。
【イベントロギング】
障害が生じた際、時系列で記録されたイベント(事象)を正確に特定することで、問題の分析を行うことができます。

●エッジコンピューティングのIT課題を解決
【セキュリティ】 IEEE 802.1XポートベースのEAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN)アクセスをサポート。HTTPS/SSL、SSH、SNMPv3 を介した安全な接続を提供します。
【パフォーマンス】新しいプロセッサーによる処理能力の向上。ギガビットイーサネットに対応し、広帯域のネットワーク環境を実現します。
【運用性】EcoStruxure IT Expertを導入することにより、遠隔からのIT環境監視を実現し、プロアクティブな運用を可能にします
【管理性】日本語を含む複数言語(10か国語)の標準対応。メモリー容量の増加により、ログファイルのサイズが拡張し、さらに、様々なツールやアプリケーションの実装を可能にします。(将来のファームウェアアップデートによる機能拡張)

[ご参考]
APC PowerChute Network Shutdownについて

「APC PowerChute Network Shutdown」(エーピーシー パワーシュートネットワークシャットダウン)は、UPSと組み合わせて使用するネットワークベースの電源保護ソフトウェアです。電源トラブルによりUPSから給電が開始された際に、接続されたサーバーやストレージ機器などを安全にシャットダウンし、突然電源が切れてシステム障害やデータが破損してしまうなどのトラブルを回避します。PowerChute Network Shutdownは仮想システム環境にも対応し、小規模から大規模サーバールーム、データセンターにおいて安全で確実な電源保護を提供します。

PowerChuteはお客さまのニーズやシステムにあわせ下記3種類のソフトウェアを用意しています。
  • データセンターや大規模サーバールーム向けの「APC PowerChute Network Shutdown」
  • 中規模システム向けの「APC PowerChute Business Edition」
  • SOHO・ホームユース向けの「APC PowerChute Personal Edition」

    EcoStruxure IT Expertについて
    EcoStruxure IT Expertは、エッジ環境対応のセキュアなクラウド型モニタリングソフトウェアです。 時間や場所にとらわれず、ハイブリッドITの管理を簡素化し、プロアクティブな運用を可能にします。 スタンドアロンとして使用することも、24 時間体制でエキスパートが遠隔地から監視する EcoStruxure Asset Advisorと組み合わせることもできます。
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="無料"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="詳細"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerJP"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
お使いのブラウザはバージョンが古く、セキュリティに問題があります。このWebサイトまたは他のWebサイトの一部の機能を表示できない可能性もあります。当Webサイトのすべての機能を利用するには、ブラウザをアップグレードしてください。最適な機能を実現するには、Google Chrome, Mozilla Firefox、またはMicrosoft Edgeの最新バージョンを推奨します。

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。