シュナイダーエレクトリックの EcoStruxure Process Instrumentation ポートフォリオ(旧称 Foxboro)は、価値の高い資産を監視して分析し、お客様のプロセスを保護、最適化します。ユーザーは、メンテナンスのために安全かつ経済的に資産をオフラインにするタイミングを含め、資産内のプロセス条件を調整するために、センサーからの出力を利用します。この監視と評価により、お客様の資産の最適化が可能になります。
Instrument Area Network ワイヤレス資産管理、状態監視、予防保全
ワイヤレスインストルメントエリアネットワーク機器で実現される、堅牢な状態と予防保全モデルによって、時間とコストを節約できます。シュナイダーエレクトリックの Instrument Area network は、信頼性に優れたワイヤレスセンサーネットワークであり、高価値資産の状態を実践的に把握し、オペレーションの最善の保護と最適化を実現します。