{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV12を使用しているが多段速運転は可能ですか?

インバータの多段速運転は可能です。
設定はConfiguration Mode - Complete MenuのPS2、PS4、PS8でI/Oの割付をし、SP2~SP8で周波数を設定をします。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る