{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
{}

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown バージョン3.1 よくあるお問い合わせ

PowerChute Network Shutdownプロダクトセンター
PowerChute Network Shutdown一般情報および他のバージョンに関する情報はプロダクトセンターを参照してください。
 
PowerChute Network Shutdown v3.1

PowerChute Network Shutdown v3.1イベント一覧

PowerChute Network Shutdown v3.1 の電源障害時のシャットダウンプロセス[UPS OutletsをもつSmart-UPS(SMTシリーズ)の構成]

PowerChute Network Shutdown v3.1で、オンラインヘルプのIndexまたはSearchボタンをクリック後Contentsボタンをクリックするとヘルプが表示されない

PowerChute Network Shutdown v3.1をVMware環境で使用中、仮想マシンが正常にシャットダウンされない

PowerChute Network Shutdownで仮想マシンの起動を選択した場合、シャットダウンしたフォルト・トレラント仮想マシンの起動が行われない

PowerChute Network Shutdown v3.1で、シャットダウン後の起動時に仮想マシンが起動しない

PowerChute Network Shutdown v3.1で、vCenter Serverが稼働している仮想マシンがシャットダウンされない

PowerChute Network Shutdown仮想アプライアンスをデプロイ後、VMware Toolsのステータスが"Out-of-date"と表示される

PowerChute Network Shutdown v3.1 for WindowsのSMT/SMXシリーズへの標準インストール(Single-UPS Configuration)手順

PowerChute Network Shutdown v3.1/v4.xで、仮想マシン上にPowerChuteとvCenter Serverをインストールする際の注意事項

PowerChute Network Shutdown for VirtualizationでUPSがTurn OFFしない

PowerChute Network Shutdown v3.1を使用中に、商用電源の瞬低・瞬断でもシャットダウンが実行される

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1 VMware HA環境でのサポート構成

PowerChute Network Shutdown v3.1における、Network Management Cardとの通信確立について

PowerChute Network Shutdown v3.1で、UPSが電源障害から復旧後、復電により起動したESXiホストが再度シャットダウンされる

PowerChute Network Shutdown v3.1 VMWare HA構成:PCNSからvCenterサーバ再起動後にESXiホストとの通信が切断する

PowerChute Network Shutdown v3.1で、vCenter ServerマシンにNICが複数枚ある場合、意図しないタイミングでvCenter Server仮想マシンがシャットダウンする

PowerChute Network Shutdown v3.1で、末尾が数字のvCenter Serverのホスト名を入力できない

PowerChute Network Shutdown v3.1で[Virtual Machine Startup]、[vApp Startup]の設定値がNetwork Management CardのPower Off Delay時間に反映される

PowerChute Network Shutdown v3.1 の VMware ESXi 非HA構成例と初期設定方法

PowerChute Network Shutdown v3.1がvCenter ServerやESXiホストに接続できず、仮想マシンやホストへのアクションを実行できない

PowerChute Network ShutdownをアドバンスドUPS構成で使用中、PowerChuteエージェントマシンのシャットダウン実行前にESXiホストのシャットダウンが行われない

PowerChute Network Shutdown v3.1で、冗長UPS構成において複数のクリティカルイベントが発生した時にシャットダウンが行われない

PowerChute Network Shutdown v3.1 の VMware ESXi HA構成と初期設定方法

PowerChute Network Shutdown v3.x をSmart-UPS LCD(SMXシリーズ・SMT1200RMJ1U)で使用する場合の電源障害時のシャットダウンプロセス