{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV71とATV312HD15M3が台湾の装置に取り付いているが、高調波対策をしたい。

インバータの高調波対策について、通常はラインチョーク及びDCチョークを使用します。
ATV312HD15M3についてはラインチョークのみの対応になります。
Line choke  型式:VW3A4555


ATV71については型式により、取り付けられるフィルターが違いますのでATV71のカタログを参照してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る