{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV312 rPG、rlGの設定について rlGが高いために安定した定常状態が得られていないように推測しています。

SETが親モードになり、rPGとrIGが内部モードの設定になります。

・例としてrPGを合わせる場合

はじめにrdy(レディー)の状態からMODEを押します。
ダイヤルを回すとLEDの表示が切り替わるのでダイヤル+、-方向で
実際の表示SETを表示するまでダイヤルを回します。

次に「ENT」を押して再度ダイヤルを回してrPGに合わせます。
rPGに合わせて「ENT」を押すとダイヤルを回して数値を変更します。

変更が完了すれば「ESC」でrdyまで戻すと設定は完了です。

rIGも上記同様の操作で調整してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る