{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.0.1, v3.1, v4.x vCenter Serverで管理されていないホストを保護する場合のインストール方法について

PowerChute Network Shutdown v3.0.1, v3.1, v4.x  をご使用で、
vCenter Serverで管理されていないホストを保護する場合のインストール方法について説明します。


【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.0.1 *1
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.x


【概要】
vCenter Serverで管理されていないホストを保護する構成では、以下のいずれかのインストール方法がサポートされます。
  1. vSphere Management Assistant(vMA) *2 へのインストール
  2. PowerChute Network Shutdown 仮想アプライアンスのデプロイ *3

インストール方法については、PowerChute Network Shutdown インストールマニュアルの
VMwareセクションを参照してください。
PowerChuteシリーズ 各種マニュアル

*1 PowerChute Network Shutdown v3.0.1では仮想アプライアンスが提供されていませんので、
上記方法1のみサポートされます。
*2 vMAはESXiを管理するための仮想アプライアンスです。
VMware社のWebページより無償でダウンロード可能です。
*3 PowerChute Network Shutdown v3.1以降で提供されています。

Schneider Electric 日本

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る